Articolo

Le pompe intelligenti eliminano lo scatto e il congelamento nel condizionamento e nel raffreddamento

La tua sfida:

Sistemi di raffreddamento ben controllati sono cruciali per mantenere un buon clima interno e bassi costi di esercizio. I sistemi a portata primaria variabile (PVF) sono campioni del mondo in questo senso. Ma per evitare il congelamento e lo scatto del refrigeratore, è necessario mantenere un flusso minimo attraverso il refrigeratore e il sistema deve avere capacità di scarico rapido. Ciò può essere ottenuto con un sistema di controllo preciso, compressori a capacità variabile, pompe e ventilatori e una linea di bypass ben controllata.

La nostra soluzione:

Sostituire la tradizionale valvola di bypass con una pompa Grundfos TPE3 consente di semplificare l'impianto mantenendo al contempo la portata minima del chiller. La pompa è controllata in modalità ΔP costante, mantenendo la pressione costante, e quindi la portata, sull'evaporatore chiller, indipendentemente dal carico di sistema. Non appena la portata attraverso il chiller è al di sopra della portata minima, la pompa TPE3 si arresta da sola. Questo approccio garantisce che le prestazioni delle pompe a velocità variabile primaria possano essere ridotte indipendentemente dai limiti di portata minima del refrigeratore.

In media, il 30-40% del consumo energetico in un edificio commerciale proviene da sistemi HVAC. Scarica il nostro white paper e scopri come gli impianti ad acqua refrigerata efficienti, come gli impianti a flusso primario variabile, possono contribuire a ridurre il consumo energetico e a ridurre l'inquinamento e le emissioni di CO2.

La soluzione intelligente: Portata variabile

PVF con valvola di bypass

Efficienza con il costo aggiuntivo della complessità

Gli impianti di raffreddamento ad acqua di tipo PVF raggiungono prestazioni e raffreddamento impressionanti adattandoli al carico effettivo. Ma se si riduce il flusso troppo e troppo velocemente, vi è il rischio di formazione di ghiaccio nell'evaporatore. La soluzione molto spesso è quella di inserire una valvola di bypass nel condotto comune, portando il flusso in eccesso al chiller quando le richieste delle batterie di raffreddamento non sono abbastanza elevate da soddisfare la portata minima. Il risultato è un sistema in cui i compressori a capacità variabile, i ventilatori della torre di raffreddamento, le pompe e la linea di bypass richiedono un controllo preciso per il funzionamento ottimale di tutti i componenti.

PVF con pompa di bypass

Il modo economico per mantenere un flusso ottimale attraverso il chiller

La soluzione di bypass pompa Grundfos con controllo costante della temperatura garantisce che le prestazioni della pompa primaria siano totalmente indipendenti dai limiti di portata minima del chiller. Ciò evita un eccesso di flusso nell'impianto, mantenendo i costi di esercizio al minimo. Anche la complessità del sistema è ridotta in quanto gli unici componenti necessari per questa soluzione sono una pompa TPE3 e un sensore di pressione differenziale.

Formazione correlata

Altri articoli e approfondimenti correlati

Trova articoli correlati con ricerche e approfondimenti di Grundfos.

Applicazioni correlate

Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.

Prodotti correlati

Trova prodotti di Grundfos correlati a questo argomento.