Articolo
Un’idraulica innovativa permette un funzionamento affidabile con costi totali inferiori, per vincere le sfide delle acque reflue urbane
La pompa è al centro della rete fognaria. L’operatività e l’efficienza di una pompa sono elementi essenziali per mantenere basso il costo totale di proprietà e ottimizzare le condizioni di flusso delle acque reflue, contribuendo a mantenere le prestazioni a livelli altissimi.
Per soddisfare le complessità crescenti delle acque reflue urbane, Grundfos ha sviluppato la girante S-tube® semiaperta, che fornisce un’elevata efficienza all’interno di un’ampia gamma operativa. Le giranti S-tube® semiaperte possono essere tornite per soddisfare un punto di lavoro specifico, rappresentando così la soluzione ideale per una contaminazione da media a estrema delle acque reflue. Questo nuovo design idraulico accresce l’affidabilità e la durata della soluzione di pompaggio, riduce i costi operativi e di manutenzione e permette al proprietario di operare in totale conformità ai requisiti normativi. Inoltre, siamo ora in grado di offrire parti idrauliche in ghisa bianca a elevato contenuto di cromo. Questa lega ferrosa offre un’ottima resistenza all’usura rispetto ad altri materiali metallici e una migliore resistenza all’abrasione rispetto alla ghisa.
Grundfos continua a sviluppare e migliorare il design delle pompe per soddisfare le richieste in continuo mutamento nel campo delle acque reflue. In particolare, il trattamento delle acque reflue urbane sta diventando sempre più complesso, con componenti quali solidi sospesi, materia organica, oli e grassi, fibre e polimeri e altre sostanze che pongono nuove sfide. Inoltre, condizioni atmosferiche estreme accrescono la variabilità delle precipitazioni e la possibilità di inondazioni.
Per la nuova e innovativa girante S-tube® semiaperta per le pompe SE/SL, abbiamo svolto un vasto numero di test virtuali per mantenere i celebri livelli in termini di qualità e prestazioni di Grundfos. Infatti, abbiamo condotto una quantità maggiore di test virtuali rispetto a quanto sarebbe stato possibile fare fisicamente. E tutte le nostre simulazioni sono state convalidate usando test fisici all’avanguardia. Dopo i test sui componenti e i prodotti per valutare funzionalità e durata, sottoponiamo gli impianti più impegnativi in tutto il mondo a ulteriori prove prima del rilascio sul mercato.
Pompe SE/SL: funzionamento affidabile e senza problemi
Scarica la brochure sulle pompe per le acque reflue SE/SL e scopri come questi prodotti consentono un funzionamento sempre affidabile con qualsiasi portata. Le pompe SE/SL sono disponibili in una gamma di design idraulici, per un funzionamento affidabile ed efficiente con il massimo livello di prestazioni in tutte le applicazioni per le acque reflue. Disponibili in versioni di 1-30 kW/1,5-42 CV, le pompe SE/SL riducono il costo totale di proprietà con un’affidabilità comprovata nelle installazioni in tutto il mondo.