Ricerca e approfondimento

Le pompe di calore sono pronte a soddisfare gli obiettivi climatici dell'UE?

Le mutevoli esigenze richiedono soluzioni di riscaldamento nuove e innovative. Ecco come la scelta dei giusti componenti della pompa di calore può aiutare a stare al passo con i tempi.

Le mutevoli esigenze richiedono soluzioni di riscaldamento nuove e innovative. Ecco come la scelta dei giusti componenti della pompa di calore può aiutare a stare al passo con i tempi.

Con l'UE impegnata a ridurre le emissioni di anidride carbonica dell'80% entro il 2050, è in aumento la richiesta di prodotti senza combustibili fossili per il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di acqua calda da parte di chi prende le decisioni politiche.

In futuro, la domanda di pompe di calore aumenterà

Sempre più installatori richiedono pompe di calore elettriche. Si prevede un raddoppio delle vendite di pompe di calore nei prossimi 3 anni.

Allo stesso tempo, affinché le pompe di calore funzionino correttamente e in modo efficiente, è necessario garantire un'elevata portata. I produttori di caldaie e pompe di calore sono spinti a sviluppare soluzioni di riscaldamento basate su una portata sufficientemente elevata, garantendo al contempo integrazioni stabili ed efficienti dal punto di vista energetico nelle pompe di calore e nelle caldaie.

Le pompe di calore devono essere flessibili e adattabili

In breve, le pompe di calore del futuro devono essere flessibili ed efficienti. Tuttavia, spesso i produttori di caldaie e pompe di calore incontrano difficoltà con le unità a più pompe e la loro flessibilità limitata. Un componente per una soluzione di riscaldamento può non essere altrettanto facile da installare in un altro modello di pompa di calore.

La pompa di calore CHBL (Compact HydroBlock large) consente di risparmiare tempo prezioso per gli HVAC in fase di produzione e assemblaggio, riducendo il numero di componenti necessari e garantendo la piena integrazione con tutte le pompe di calore. Poiché si adatta a tutti i circolatori di piccole e medie dimensioni, consente di ottenere una portata elevata e di aggiungere l'intera gamma di teste pompa a diversi tipi di pompe.

La connessione integrata per il vaso di espansione elimina la necessità di ulteriori connessioni nel resto dell'impianto, semplificando il design e la compattezza.

I produttori di caldaie e pompe di calore possono risparmiare sui costi nel lungo periodo

Poiché l'80% delle soluzioni con pompe di calore è prodotta in un unico luogo, vari componenti, quali sfiato dell'aria, PRV, sensore o scarico, sono già integrati nella CHBL, riducendo in modo significativo i rischi della catena di fornitura e il tempo di installazione in loco.

CHBL offre una soluzione idraulica integrata e flessibile per le pompe di calore

CHBL

CHBL con valvola di ritorno RV20

Valvola di ritorno RV20

La CHBL è stata sottoposta a test approfonditi per fornire un prodotto di alta qualità oggi e ridurre i possibili costi di domani. Con questo approccio, i produttori di caldaie e pompe di calore possono beneficiare dei seguenti vantaggi:

  • Una funzionalità predefinita integrata nell'unità
  • Meno spazio necessario nell'intero impianto di riscaldamento
  • Significative riduzioni dei costi (per esempio nella catena di montaggio
  • e nella manutenzione)
  • Test di qualità ripetuti fino alla perfezione
  • Elevata efficienza energetica
  • Una catena di fornitura semplificata (un solo fornitore)

Contattateci per saperne di più sui termini commerciali o per acquistare pompe Grundfos per produttori OEM.