Ricerca e approfondimento
La rivoluzione nei sistemi di acqua refrigerata
La soluzione per il pompaggio distribuito Grundfos ha rivoluzionato i sistemi di acqua refrigerata introducendo il pompaggio decentralizzato. Questo nuovo principio di pompaggio è pronto a soddisfare la crescente domanda di raffreddamento, aumentando il comfort e l’efficienza degli edifici.
A cosa serve il pompaggio distribuito?
Molti edifici utilizzano sistemi di acqua refrigerata inefficienti, che causano una sovrapressione e un basso Delta T. Ciò è spesso dovuto a una inadeguata messa in servizio e da una gestione poco efficiente delle pompe. Guarda questo video per scoprire come i sistemi di pompaggio distribuito Grundfos possono minimizzare il consumo energetico e massimizzare il comfort negli edifici.
Le sfide tipiche
Nel caso dei sistemi di acqua refrigerata, molti edifici utilizzano ancora soluzioni inefficienti, vecchie di decenni. Di conseguenza, questi sistemi in genere presentano diversi problemi, come uno scarso controllo delle pompe, un basso Delta T, difficoltà a rispettare le classi energetiche degli edifici, nonché complessità nella progettazione, installazione e messa in servizio.
L’inefficienza si verifica quando le pompe dimensionate per la portata massima del sistema e la massima perdita di carico funzionano a una velocità troppo elevata. Questo causa una sovrapressione, con un basso Delta T. Le valvole di controllo e bilanciamento devono quindi limitare la portata e la pressione, ma questo equivarrebbe a cercare di controllare la velocità di un’auto con il freno a mano.
Una messa in servizio inadeguata e uno scarso controllo della pompa comportano anche sistemi sbilanciati e un consumo eccessivo di energia. Il problema non è più solo lo spreco energetico, ma anche il comfort interno è compromesso. Oltre a ciò, se i requisiti di consumo energetico non vengono pienamente rispettati, c’è il rischio di incorrere in sanzioni.
Come puoi ottimizzare
Quando si ottimizza l’efficienza energetica negli edifici, l’attenzione è spesso rivolta ai sistemi di creazione di energia, come caldaie e chiller. Tuttavia, affinché la distribuzione dell’energia abbia un impatto significativo sul consumo energetico complessivo, è necessaria una maggiore attenzione verso la distribuzione dell’energia.
Un sistema può essere dotato di pompe intelligenti per ciascun piano dell’edificio per ottenere una distribuzione ottimale dell’energia, eliminando la necessità di valvole in quanto la pressione viene erogata solo quando e dove è necessaria.
La sostituzione delle valvole con delle pompe garantirà sempre una pressione e una portata ottimali in ciascuna unità terminale. Questo tipo di sistema basato sulla domanda consente una facile messa in servizio, un sistema automaticamente bilanciato per tutta la vita dell’edificio, un Delta T migliorato, un’integrazione perfetta e una pressione di pompaggio minima. E, ovviamente, anche una significativa riduzione del consumo energetico.
La soluzione
Grundfos iSOLUTIONS offre un nuovo principio di pompaggio per i sistemi di acqua refrigerata, chiamato Distributed Pumping. Non richiede valvole di controllo, bilanciamento o PICV poiché queste vengono sostituite da pompe intelligenti più piccole, come Grundfos MAGNA3. La pressione complessiva nel sistema è quindi notevolmente inferiore in quanto ciascuna pompa genera solo la quantità di pressione necessaria.
Oltre a ciò, le pompe sul primario vengono sostituite con pompe più piccole e intelligenti come Grundfos TPE3, consentendo notevoli risparmi in termini di CAPEX. Queste pompe sono collegate a sensori in modo che il funzionamento si adatti alla domanda. Inoltre, progettare utilizzando questa soluzione comporta un consumo energetico e una spesa nettamente inferiori.
In ultima analisi, Grundfos Distributed Pumping è il modo più efficiente di far circolare l’acqua refrigerata negli attuali sistemi HVAC. È in grado di portare maggior comfort ed efficienza all’edificio, facendo risparmiare sull’OPEX, riducendo i tempi di messa in servizio e il consumo di energia. Pertanto, con Grundfos Distributed Pumping per gli edifici commerciali, è possibile controllare completamente un sistema di acqua refrigerata, minimizzando il consumo di energia, riducendo i costi e garantendo una climatizzazione ottimale degli ambienti.
Podcast: Grundfos Distributed Pumping
Oggi è nostro ospite Pete Korzeniewski, Business Development Manager di Grundfos. Pete è un esperto di efficientamento degli impianti HVAC e di pompaggio distribuito. Ci spiega come, per aumentare l'efficienza degli edifici commerciali, sia necessario spostare l'attenzione dalla produzione dell'energia alla distribuzione dell'energia.
Ascolta altri podcast sulle soluzioni Grundfos per gli edifici commerciali:puoi usare la piattaforma che preferisci.
Esplora le soluzioni di pompaggio distribuito
Grundfos Distributed Pumping semplifica il bilanciamento dei sistemi di acqua refrigerata e migliora il comfort negli edifici. La soluzione sostituisce le tradizionali valvole di bilanciamento e controllo con pompe intelligenti.
Grundfos Distributed Pumping ha ottimizzato Ngee Ann, un grande edificio universitario a Singapore, aumentando il Delta T del 28% e riducendo l’energia di pompaggio totale del 54%, garantendo così un comfort ottimale agli utenti dell’edificio.
FONTI
Fonte1: Global cooling report; International Energy Agency, giugno 2020 https://www.iea.org/reports/cooling
Fonte2: Caso Grundfos – Politecnico Ngee Ann (Blocco 22): calcolo del risparmio energetico offerto dal pompaggio distribuito rispetto a un sistema convenzionale
Fonte3: Variazioni del carico stagionali nel calcolo dell’indice di efficienza energetica EER e del valore di carico parziale integrato IPLV per i sistemi ad acqua refrigerata
Applicazioni correlate
Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.
Altri articoli e approfondimenti correlati
Trova articoli correlati con ricerche e approfondimenti di Grundfos.