Sei l'installatore esperto e già sai perché scegliere una pompa ALPHA per le applicazioni domestiche e una MAGNA per gli edifici più grandi. Ma quando avrai bisogno di vendere i vantaggi al tuo cliente, sarà tutto più semplice con le nostre guide veloci.
ALPHA3
Il nuovo ALPHA3 è la nuova generazione di circolatori domestici. Scopri cosa significa questo per i nostri clienti, dall'energia imbattibile all'eccezionale comfort.
ALPHA2
Il nuovo ALPHA2 rende il bilanciamento idronico basato sul flusso facile e veloce. Guarda come questo andrà a beneficio dei proprietari di casa con maggiori risparmi energetici ed efficienza.
ALPHA1 L
La nuova ALPHA1 Lis è la risposta per quasi tutti i lavori di sostituzione. Scopri come questo aggiunge valore per il cliente in termini di prezzo, prestazioni e affidabilità.
ALPHA1 L
ALPHA1 è la risposta economica ad un circolatore ad alte prestazioni e conveniente. Scopri come ottimizzare l'energia con una facile installazione e modalità di funzionamento multiple.
MAGNA3
La nuova MAGNA3 comprende tutto il pacchetto per il riscaldamento e il raffreddamento. Guarda cosa significa questo per i tuoi clienti, da una lunga durata a un lavoro ridotto delle tubazioni.
MAGNA1
La MAGNA1 è la scelta perfetta in situazioni di sostituzione in edifici di grandi dimensioni. Scopri di più sul circolatore sostituibile e di facile integrazione.
I circolatori Grundfos sono progettati per la migliore efficienza con bassa manutenzione. Rispetto ai circolatori convenzionali, riducono il consumo energetico fino all'80%, offrendo prestazioni silenziose. Qui potete trovare il circolatore adatto alle vostre esigenze di riscaldamento, raffreddamento e ricircolo dell'acqua calda.