Metodi di disinfezione dell’acqua
Leggi di più sui diversi metodi di disinfezione dell’acqua e scopri qual è il più efficiente.
La disinfezione dell’acqua è necessaria in molti sistemi di acqua calda e fredda per uso domestico per evitare che i pericolosi batteri della legionella causino infezioni negli utenti finali.
Oggi sono disponibili diversi metodi per la disinfezione dell’acqua.
Per scoprire quale sia il più efficiente, assegniamo un punteggio a ciascun metodo usando alcuni parametri diversi; ora esamineremo otto di questi parametri:
La capacità di rimuovere il biofilm.
La capacità di uccidere i batteri nel biofilm.
La capacità di uccidere i batteri liberi.
La capacità di disinfettare l’acqua senza lasciare sapori o odori nell’acqua.
Il costo del ciclo di vita del metodo.
Il rischio di scottature del metodo.
L’efficacia del metodo nei confronti dei batteri nelle estremità cieche.
L’effetto a lungo termine del metodo su batteri e biofilm.
Si noti che uno dei metodi più diffusi per la disinfezione dell’acqua – il trattamento termico – non offre due caratteristiche molto importanti:
La capacità di rimuovere il biofilm e un effetto a lungo termine.
L’unico metodo quindi che sembra soddisfare ogni parametro è il metodo in cui il biossido di cloro viene utilizzato come disinfettante dell’acqua.
Diamo ora un’occhiata più da vicino a questo metodo e vediamo come funziona in modo più dettagliato.
Il biossido di cloro è costituito da una miscela di clorito di sodio e acido cloridrico.
Quando i due componenti si mescolano, si forma un disinfettante ossidante insieme ai sottoprodotti innocui del sale e dell’acqua.
Il biossido di cloro ha la capacità di distruggere le proteine che trasportano i batteri della legionella, uccidendo così i batteri.
Distrugge anche tutti gli altri organismi viventi presenti nell’acqua, come virus, funghi e alghe.
Il biossido di cloro distrugge efficacemente anche il biofilm nei serbatoi e nelle tubature.
Gli scienziati hanno condotto uno studio sul biofilm in tubi di silicone e hanno riscontrato che, dopo sei giorni di trattamento con biossido di cloro, Il biofilm si era ridotto quasi a zero.
Il biossido di cloro è tanto delicato quanto efficiente, perché richiede un numero di sostanze chimiche molto inferiore rispetto ad altri biocidi.
Il biossido di cloro è iniettato nel sistema idrico all’ingresso della conduttura idrica comunale nell’edificio.
Se si vuole trattare solo l’acqua calda, il punto di iniezione è qui.
Riassumiamo ora rapidamente i vantaggi dell’utilizzo del biossido di cloro per la disinfezione dell’acqua:
- Il biossido di cloro rimuove il biofilm, i batteri liberi e i batteri che vivono nel biofilm.
- Non ha alcun effetto sull’odore e il sapore.
- È efficace nelle estremità cieche.
- Ha un basso costo di ciclo.
- Non è sensibile al ph.
- Ha un effetto residuo lungo.
- e non vi è alcun rischio di scottature.