Vi siete mai chiesti perché l'acqua si comporta in un certo modo? Abbiamo parlato con il professor Søren Rud Keiding dell'università di Århus per sapere cosa rende l'acqua così speciale e perché è essenziale per la vita, le persone, il clima e il settore alimentare.
L'acqua è una sostanza molto affascinante ed è probabilmente la molecola più importante presente sulla Terra. Il professor Søren Rud Keiding spiega perché è fondamentale capire le proprietà dell'acqua.
00:03:45
Perché l'acqua è essenziale per la vita?
L'acqua è importante per proteggere e preservare la vita; senza di essa potremmo sopravvivere solo un giorno o due. Il professor Søren Rud Keiding racconta perché l'acqua è un elemento essenziale per la vita sulla Terra.
00:03:12
Il nostro impatto sul ciclo dell'acqua
È grazie al ciclo dell'acqua e all'acqua in generale che il fenomeno della vita è possibile. Tuttavia, le nostre azioni hanno un impatto sempre maggiore sul ciclo dell'acqua. Il professor Søren Rud Keiding illustra l'importanza del ciclo dell'acqua.
00:04:32
In che modo l'acqua determina il clima
L'acqua ha alcune proprietà fondamentali che la rendono unica, con molte implicazioni per il clima e l'evoluzione della vita stessa. Il professor Søren Rud Keiding spiega l'importante ruolo dell'acqua come motore dell'ecosistema climatico ed elemento imprescindibile per mantenere abitabile il pianeta.
00:03:42
Come trasportiamo l'acqua?
L'acqua ha una coesione straordinaria: questo significa che possiamo farla fluire in ogni direzione. Il professor Søren Rud Keiding illustra i complessi legami tra flusso idrico e pressione.
00:02:29
Dove troviamo l'acqua necessaria per il settore alimentare?
Individuare fonti idriche e trasportare l'acqua dove serve è da sempre una sfida per il settore della produzione alimentare. Il professor Søren Rud Keiding analizza i problemi che dobbiamo affrontare per avere quantità di acqua sufficienti a soddisfare le esigenze del settore alimentare.
Mettiti alla prova
Rispondi ad alcune domande per vedere cosa hai imparato