Capire le acque sotterranee Perché sono così utili?

Quando l’acqua attraversa i diversi strati del sottosuolo, viene purificata in modo naturale e questo effetto di pulizia da parte degli strati del sottosuolo dipende dalle condizioni geologiche. Ascolta il professor Anders Vest Christiansen parlare del perché l’acqua freatica soddisfa così tanti dei nostri bisogni essenziali.

Le acque sotterranee sono importanti in tanti modi diversi.  

È una parte essenziale del ciclo dell’acqua  e rifornisce i fiumi e i laghi di acqua dolce.  

È fondamentale per la fauna e la vegetazione.  

Depura le nostre acque di superficie attraverso processi naturali.  

Può rivestire il ruolo di serbatoio vitale per l’acqua dolce  per gli uomini che vivono in un mondo con una crescente domanda di acqua.  

Quando l’acqua penetra attraverso gli strati del sottosuolo  sarà filtrata e depurata tramite processi naturali.  

Il processo di depurazione avviene in diverse forme.  

C’è una parte fisica dove le grandi particelle vengono trattenute  e altri composti come il ferro precipitano  e si depositano sulle superfici dei granelli.  

C’è anche una parte batterica  dove una varietà di batteri interagisce con i composti presenti nell’acqua.  

Alcuni batteri interagiscono con i composti organici nell’acqua  e li decompongono in forme più semplici.  

Alla fine, diventeranno CO₂ pura e acqua.  

I processi chimici e l’ambiente influenzeranno la composizione dell’acqua.  

Condizioni anossiche, dove ossigeno libero non è presente nello spazio poroso  sarà molto efficiente nel rimuovere batteri nocivi, come l’E. coli.  L’effetto di depurazione ha inizio dal momento in cui l’acqua entra nel terreno.  

Ma l’efficienza dipende dal tipo di roccia, suolo e sedimento  attraverso cui l’acqua si sposta.  

Perché l’attività batterica abbia effetto sulla degradazione dei composti  il tempo è un fattore importante.  

Più tempo passa, più la degradazione sarà completa.  

Questo significa che l’effetto pulizia è inferiore nelle sabbie grossolane  dove l’acqua scorre velocemente, rispetto ai materiali più ricchi di argilla  dove il flusso dell’acqua è molto lento.  

In questo modo, uno strato poco profondo ricco di argilla  può proteggere uno strato di sabbia, contenente acqua, più profondo  da sostanze nocive che filtrano dalla superficie.  

Quindi, il sottosuolo consente all’acqua di  purificarsi rendendola una risorsa sicura e preziosa.  

Oltre a essere una risorsa pulita, gioca anche un  ruolo importante nell’approvvigionamento idrico.  

Le acque di superficie sono ampiamente utilizzate  sia per l’irrigazione sia per l’acqua potabile.  

Ma c’è sempre il rischio che si prosciughino  nel caso di periodi di siccità prolungati  come abbiamo visto recentemente a Città del Capo, per esempio.  

Le acque sotterranee, d’altra parte, reagiscono lentamente e in modo ritardato  a queste variazioni annuali nelle precipitazioni.  

Questo significa che le acque sotterranee possono essere  utilizzate come risorsa sicura per l’acqua potabile  durante i periodi di siccità.  

Nelle aree in cui l’acqua di superficie gioca un  ruolo importante nella fornitura di acqua dolce  l’acqua freatica può avere un ruolo importante in  quanto funge da “serbatoio” nelle stagioni secche.  

In poche parole: l’acqua freatica è molto importante per il ciclo idrico in natura.  

È anche un depuratore d’acqua molto efficiente.  

In questo contesto, le acque sotterranee possono agire  come una risorsa idrica sostenibile nelle regioni aride.  

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 5
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 25 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic