Requisiti di pompaggio per acque di drenaggio, acque grigie, acque piovane e acque nere
In questo modulo, tratteremo alcuni dei problemi di pompaggio per il drenaggio delle acque pulite o grigie, la rimozione degli effluenti anche quando contengono fibre, o la gestione delle acque reflue, compresi gli scarichi dei servizi igienici.
Per il drenaggio delle acque pulite o grigie, la rimozione degli effluenti, compresi quelli contenenti fibre, o per la gestione delle acque reflue, compresi gli scarichi dei servizi igienici, è necessario considerare alcuni aspetti prima di investire in una soluzione di pompaggio.
In questo modulo, daremo un’occhiata più da vicino ad alcuni di questi problemi.
Per esempio, hai un problema particolare che deve essere risolto, come il pompaggio dell’ acqua piovana da una cantina allagata, o problemi frequenti, come allagamenti causati dal riflusso della fognatura? Hai bisogno di una soluzione di pompaggio permanente o portatile? Forse dovresti considerare le tue esigenze di pompaggio da una prospettiva più generale:
- Conosci la natura delle acque di drenaggio, delle acque grigie, delle acque piovane e delle acque nere?
- Gli effluenti o le acque reflue contengono grandi particelle e fibre?
- Conosci i requisiti di funzionamento della soluzione di pompaggio?
Questi aspetti sono importanti, in quanto potrebbero influenzare, ad esempio, la scelta dei materiali e la costruzione.
- Conosci la natura delle acque di drenaggio, delle acque grigie, delle acque piovane e delle acque nere?
- Gli effluenti o le acque reflue contengono grandi particelle e fibre?
- Conosci i requisiti di funzionamento della soluzione di pompaggio?
Questi aspetti sono importanti, in quanto potrebbero influenzare, ad esempio, la scelta dei materiali e la costruzione.
In primo luogo, è necessario comprendere la natura delle tue acque di drenaggio, acque grigie, acque piovane o effluenti, e acque nere:
L’acqua di drenaggio è acqua grezza e acqua sotterranea raccolta e le acque grigie sono acque reflue non trattate provenienti da lavandini, docce, scarichi a pavimento e elettrodomestici che contengono solidi non più grandi di 12 mm provenienti da abitazioni e piccole industrie;
Le acque grigie e piovane (effluenti) sono acque sporche e acque reflue non trattate (esclusi gli scarichi dei servizi igienici), contenenti fibre e solidi non più grandi di 35 mm, provenienti da sistemi di drenaggio, edifici domestici e commerciali e dintorni;
Le acque nere sono definite come acqua sporca e acqua reflua non trattata, compresi gli scarichi dei servizi igienici, contenenti fibre e solidi non più grandi di 50 mm, provenienti da sistemi di drenaggio e da sistemi di acque reflue domestiche. Per il pompaggio di acque reflue non trattate, si può anche considerare l’uso di una pompa trituratrice;
Le acque di scarico sono acque reflue non trattate e acque di scarico grezze contenenti fibre, tessuti e altri solidi, compresi gli scarichi dei servizi igienici, provenienti dai sistemi fognari domestici, dalle aziende agricole e dalle industrie collegate alla rete municipale. Per evitare ostruzioni, si consigliano per le applicazioni municipali pompe che consentono il passaggio libero di solidi di almeno 80 mm .
La nostra esperienza in Grundfos ci dice che una girante semiaperta è idonea per passaggi liberi fino a 12 mm. Oltre i 12 mm, consigliamo una girante Vortex, idonea per passaggi liberi di 35-50 mm, o anche di più nel caso di pompe con più di 2 kW di potenza.
In secondo luogo, è necessario capire i requisiti di installazione e assicurarsi che corrispondano ai requisiti delle acque di drenaggio, delle acque grigie o delle acque nere:
Applicazioni per l’uso mobile
Le pompe di drenaggio e le piccole pompe per effluenti sono utilizzate in applicazioni portatili. Questo include le emergenze, per esempio episodi di allagamento all’interno e all’esterno degli edifici, e il pompaggio dell’acqua (di scarico) da serbatoi, stagni o piscine;
Applicazioni per installazioni stazionarie (fisse)
Le pompe di drenaggio e le piccole pompe per effluenti sono utilizzate per installazioni fisse:
• Serbatoi a pavimento e a terra (stazioni di sollevamento) o semplici pozzetti di aspirazione in cemento all’interno dell’edificio,
• Stazioni di pompaggio e piccoli impianti di trattamento domestico all’esterno dell’edificio,
• Uso industriale e commerciale.
Per le applicazioni in cui i mezzi di pompaggio includono acqua salmastra dei porti, acqua di mare o acqua salata provenienti da addolcitori d’acqua, è necessario un materiale di qualità superiore per il motore e l’albero, per ridurre il rischio di corrosione.
Questa era una breve introduzione sui requisiti di installazione di una soluzione di pompaggio permanente o portatile per il pompaggio di acque di drenaggio, acque grigie, acque piovane e acque nere.
Se vuoi scoprire come la gamma di pompe sommerse per il drenaggio Grundfos UNILIFT soddisfi i requisiti per le applicazioni e le installazioni sopra descritte, consulta il secondo modulo “Gamma di pompe sommerse per il drenaggio Grundfos UNILIFT” in questo corso ECADEMY sulla “Gestione delle acque reflue con la gamma UNILIFT”.