I vantaggi del sistema Booster CMBE Twin

Scopri i numerosi vantaggi del sistema di aumento pressione CMBE Twin, visualizza una panoramica delle utili funzioni del sistema e scopri quando è l’opzione migliore rispetto ad altre soluzioni di aumento pressione.

Grundfos offre un’ampia gamma di sistemi di aumento pressione che possono essere utilizzati in  casa, in edifici commerciali e industriali.

In questa attività, presenteremo il gruppo di aumento pressione CMBE Twin e i suoi tanti vantaggi.

Vi mostreremo come si colloca nel nostro portafoglio di booster, e quando è l’opzione migliore, e daremo inoltre un’occhiata alle varie tipologie di installazione, prima di parlare delle caratteristiche principali del sistema.

Illustriamo ora brevemente il sistema.

Il booster CMBE Twin ha da due pompe CMBE montate su una piastra base comune.

È un sistema a pressione costante configurato per funzionare in modalità a cascata o in alternanza.

Daremo uno sguardo più approfondito a queste due modalità in seguito.

Per il momento, però, concentriamo la nostra attenzione Sul come si posiziona all’interno del nostro portafoglio di booster.

Rispetto ad altre pompe booster, CMBE Twin è particolarmente idonea per i piccoli edifici commerciali, come piccole scuole, abitazioni, familiari, uffici e ospedali

Ma quando il sistema CMBE Twin Booster è la scelta giusta? Diamo un’occhiata.

Prima di tutto, garantisce un approvvigionamento idrico costante.

Quando si utilizza il sistema in modalità alternanza, solo una pompa è in funzione.

La seconda pompa funge da pompa di riserva.

Nelle situazioni in cui una delle pompe non è più disponibile, la seconda pompa subentra alla prima.

Questo garantisce un approvvigionamento idrico costante e affidabile con una totale tranquillità per l’installatore e l’utente finale.

È anche una soluzione energeticamente efficiente grazie alla modalità a cascata.

La modalità a cascata offre un intelligente funzionamento a risparmio energetico assicurando che le prestazioni della CMBE Twin siano automaticamente regolate in base al consumo.

Quindi, quando la domanda idrica supera le prestazioni di una pompa, la seconda si avvia.

Quando la domanda scende a un livello gestibile da una singola pompa, la seconda pompa si spegne assicurando che il sistema funzioni nel modo più efficiente possibile.

Funzioni comuni a queste due modalità sono l’alternanza e il multi-master.

L’alternanza divide le ore di funzionamento equamente tra le due pompe, mentre la funzionalità multi-master assicura che 1 pompa possa assumere il controllo del sistema di aumento pressione se l’altra pompa non è disponibile.

Questo migliora l’affidabilità, dando la la massima tranquillità all’utente finale.

In termini di tipi di installazione, CMBE Twin può aumentare la pressione dalla rete idrica o da un serbatoio intermedio.

Indipendentemente da questo, è idonea per tante applicazioni di aumento pressione.

Due delle applicazioni più comuni sono l’aumento della pressione diretta e l’aumento pressione suddiviso in zone.

L’aumento della pressione diretto eroga l’acqua all’intero edificio da un solo sistema CMBE Twin, mentre l’aumento pressione in zone consente l’installazione di diversi sistemi CMBE Twin, ciascuno incentrato su un’area specifica all’interno dell’edificio.

In termini di efficienza energetica, nessun design è più vantaggioso dell'altro, poiché tutto dipende dal design e dall’utilizzo dell’edificio.

Uno dei vantaggi offerti da CMBE Twin è il grande comfort per l’utente finale.

Ciò è dovuto alla sua capacità di offrire una pressione costante non importa quanti rubinetti siano aperti.

Ma poiché può avviare e arrestare la seconda pompa in base al consumo, può offrire questa pressione costante con un alto livello di efficienza energetica.

Un altro vantaggio è il facile processo di installazione in tre fasi.

In primo luogo, collegare i due collettori alle pompe e alle tubazioni principali.

Quindi, bisogna adescare la pompa e collegarla alla rete elettrica.

Infine, utilizzare il pannello di controllo a LED o l’app Grundfos GO Remote per impostare la pressione desiderata, e si è pronti per avviare le pompe.

Le dimensioni compatte del booster CMBE Twin offrono ulteriori vantaggi.

Rispetto ai convenzionali sistemi booster, le sue dimensioni sono ridotte.

E poiché lo spazio è spesso limitato nei locali tecnici, questo è significativo.

Anche il grossista ne beneficia, poiché occupa meno spazio sullo scaffale.

Infine, tutti i componenti di un sistema CMBE Twin sono progettati da Grundfos, e questo assicura che tutte le tecnologie  usate funzionino perfettamente insieme.

E con questo abbiamo illustrato la pompa booster Grundfos CMBE Twin.

Ricapitoliamo.

La CMBE Twin è particolarmente idonea per i piccoli edifici commerciali.

Può aumentare la pressione direttamente dalla rete idrica o dai serbatoi intermedi e può essere utilizzata in numerosi tipi di installazione.

CMBE Twin è la scelta più ovvia se si cerca un approvvigionamento costante e una soluzione energeticamente efficiente.

Offre una serie di vantaggi, tra cui:

Comfort per l’utente finale per mezzo di una pressione costante efficiente, indipendentemente dal numero di rubinetti aperti. 

Installazione facile e veloce grazie al preassemblaggio in fabbrica.

Un design compatto utilizzabile anche negli spazi più ristretti

E infine, dona tranquillità all’utente finale grazie alla funzionalità multi-master della pompa.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 2
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 14 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio