Considerazioni importanti per la scelta e il dimensionamento di una pompa
Esplora alcuni degli aspetti principali di cui tenere conto durante il processo di scelta e dimensionamento delle pompe.
Dimensionare e selezionare una pompa idraulica non dovrebbe essere un processo particolarmente difficile. Con una conoscenza base di alcune delle principali considerazioni che bisogna tenere presente, sarai sulla buona strada.
Siamo qui per aiutarti con questo primo passo. In questo modulo di formazione, presenteremo il processo di dimensionamento e selezione per aiutarti a scegliere la pompa giusta per il lavoro giusto, ogni volta. Iniziamo dando un’occhiata alle considerazioni sulla scelta della pompa.
In tutto il processo di selezione della pompa, vi sono alcuni aspetti da considerare, come:
- La fonte d’acqua - da dove proviene l’acqua.
- La portata volumetrica – la somma di tutti i punti di prelievo e i modelli di consumo.
- La prevalenza totale: l’altezza verticale tra la fonte idrica e il punto di prelievo.
- L’alimentazione: quale tipo di corrente è disponibile per azionare la pompa
- Il tipo di controllo - manuale o automatico
Daremo un’occhiata a tutti questi fattori nella prima parte di questo modulo.
In primo luogo, abbiamo la fonte idrica. Le fonti d’acqua possono essere numerose, tra cui i serbatoi in superficie, i serbatoi sotterranei, i fiumi, le dighe/laghi, i pozzi e la rete idrica con aumento pressione.
Una volta stabilito da dove proviene l’acqua, bisogna sapere se l’acqua sia potabile o non potabile, in quanto ciò influisce sulle applicazioni per le quali può essere utilizzata.
Poi abbiamo la portata, o Q. La portata è la quantità di liquido che passa attraverso una pompa entro un determinato periodo di tempo. La portata volumetrica è un parametro critico in quanto dobbiamo erogare una certo volume d’acqua per uno scopo specifico.
Tipicamente, la portata è misurata in metri cubi all’ora (m³/h), litri al secondo (l/sec.) o litri al minuto (l/min.).
Per calcolare la portata richiesta dal sistema, è necessario sommare tutti i singoli elementi del sistema.
La prevalenza, o H, è misurata in metri e dipende dalla densità del liquido pompato. Come stabilito in precedenza, la prevalenza è un’espressione dell’altezza alla quale la pompa può sollevare un liquido. Quando si acquista una pompa, la prevalenza è spesso specificata.
Poi abbiamo l’alimentazione elettrica. Per selezionare il motore corretto per la pompa, è essenziale identificare il tipo di alimentazione elettrica. Nelle normali applicazioni domestiche, i tipi di alimentazione elettrica più comuni includono:
- Alimentazione monofase, la quale viene erogata dalle compagnie elettriche alle abitazioni allacciate alla rete.
- E i generatori, che vengono utilizzati come backup in aree remote o rurali.
Fonti di alimentazione meno comuni includono l’alimentazione trifase, l’energia solare e le turbine eoliche.
Infine, bisogna prendere in considerazione il controllo della pompa. Vi sono due modi per controllare una pompa: manualmente o automaticamente.
Come suggerisce il nome, le pompe controllate manualmente sono manuali, mentre le pompe controllate automaticamente dispongono di meccanismi come gli interruttori a galleggiante per accendere e spegnere la pompa.
Nella parte rimanente di questo modulo, rivolgeremo la nostra attenzione all’importanza del dimensionamento.
Se una pompa è sottodimensionata, le conseguenze saranno le seguenti:
- Non offrirà le prestazioni attese dal cliente
- Erogherà una pressione inadeguata
- Erogherà una portata insufficiente
- Il sistema sarà inefficiente
- E il rischio di cavitazione e guasto della pompa sarà superiore
Quindi, si potrebbe pensare che sia meglio sovradimensionare una pompa per evitare questi rischi. Tuttavia, il sovradimensionamento di una pompa ha una serie di conseguenze altrettanto negative:
- A causa del sovradimensionamento, la pompa userà molta più energia del necessario
- Sarà molto più rumorosa
- La velocità potrebbe essere superiore a quella richiesta
- E la pompa potrebbe guastarsi prematuramente in quanto non funziona alla sua efficienza ottimale.
Quindi, il sottodimensionamento e il sovradimensionamento sono grandi problemi. Si tratta di trovare il giusto equilibrio e la pompa della potenza corretta per le esigenze. Ma come facciamo? Bene, è qui che la curva di una pompa entra in gioco.
In primo luogo, per capire la curva di una pompa, è necessario conoscere le caratteristiche del sistema. Questo perché la curva di una pompa è in pratica la curva prestazionale della pompa che mostra la portata (Q) e la prevalenza totale (H). Le caratteristiche del sistema mostrano le perdite di carico nel sistema in funzione della portata.
Quando troviamo il punto di intersezione tra le caratteristiche del sistema e la curva delle prestazioni della pompa, avremo il punto di lavoro richiesto.
E una volta che abbiamo trovato il punto di lavoro, e abbiamo calcolato la portata richiesta e la prevalenza totale, conosceremo la potenza della pompa che dobbiamo selezionare.
E con questo termina il nostro modulo sul dimensionamento e la selezione. Se sei interessato a provare a dimensionare e selezionare una pompa personalmente, visita lo strumento di dimensionamento e selezione di Grundfos, il Grundfos Product Center.