Un'introduzione sui principali tipi di pompe
Guarda una breve presentazione dei tipi di pompe più utilizzati e delle funzioni che svolgono.
Tra le pompe disponibili in commercio, vi sono soluzioni per ogni esigenza. Questo modulo fornirà una panoramica di base dei due tipi principali di pompa e di alcune delle pompe più utilizzate oggi disponibili.
Cominciamo. Le pompe centrifughe sono di gran lunga le più utilizzate. In una pompa centrifuga, il fluido viene trasportato tramite l'energia rotazionale generata tipicamente mediante un motore elettrico. L'altra grande categoria di pompe è quella delle pompe volumetriche.
Nelle pompe volumetriche, il flusso dipende dalla velocità della pompa. Queste pompe sono spesso le più adatte per pompare fluidi più densi dell'acqua. Ora che abbiamo esaminato i due principali tipi di pompe, vediamo alcune delle pompe più utilizzate.
Abbiamo quindi: pompe ad aspirazione assiale, pompe in linea, pompe sommerse, pompe multistadio, pompe jet, o "a getto", pompe a immersione, pompe dosatrici, e pompe split case.
Esaminiamole una per una. Le pompe ad aspirazione assiale sono le pompe centrifughe più utilizzate in ogni settore. Il punto di aspirazione si trova all'estremità della pompa.
Le pompe ad aspirazione assiale si dividono in due gruppi: pompe ad aspirazione assiale compatte per impianti pressurizzati domestici e pompe ad aspirazione assiale di taglia grande, per l'irrigazione, l'approvvigionamento idrico e processi industriali.
Le pompe in linea sono caratterizzate dal fatto che aspirazione e mandata sono allineate tra loro: il loro nome è dovuto a questo aspetto.
Le pompe in linea sono comunemente usate come pompe di circolazione quando è necessario pressurizzare l'acqua che circola in un impianto a tubi.
Le pompe in linea si utilizzano in genere per la circolazione dell'acqua calda o negli impianti di refrigerazione di edifici commerciali. Le pompe sommerse, come dice il nome, sono progettate per funzionare con l'intera pompa e il motore sommersi dall'acqua.
Vengono usate per applicazioni domestiche, commerciali e industriali, e sono in grado di pompare materiali solidi oltre a un'ampia gamma di liquidi. Una pompa multi-stadio è costituita da diversi stadi di pompa centrifuga montati su un unico albero.
Le pompe multistadio sono ideali se collocate all'interno di pozzi e per aumentare la pressione dell'acqua o trasferirla in zone caratterizzate da significative variazioni di altezza. Le pompe jet sono pompe centrifughe dotate di sistema a getto e tubo venturi.
Attraversando il sistema a getto, la velocità dell'acqua aumenta e la pressione cala, creando un effetto di aspirazione. Sono pompe ottimali per il sollevamento mediante aspirazione fino a 6 metri, ma possono essere piuttosto rumorose.
Le pompe jet sono tipicamente impiegate in applicazioni domestiche, come l'aumento della pressione e l'irrigazione di giardini, o contesti commerciali a carico limitato. Passiamo alle pompe a immersione.
A differenza delle pompe sommerse, nelle pompe a immersione solo la pompa è immersa nel liquido, mentre il motore è raffreddato ad aria.
Le pompe a immersione sono ideali per applicazioni industriali come operazioni di lavorazione, sistemi di lavaggio e controllo della temperatura. Vediamo ora le pompe dosatrici.
Queste pompe servono a erogare una quantità di sostanza prestabilita a intervalli irregolari. Le pompe dosatrici possono utilizzare tre diversi meccanismi di pompaggio: pompe a spinta verticale, pompe a pistone e pompe a membrana, che rientrano tutti nella categoria delle pompe volumetriche.
Le pompe dosatrici vengono utilizzate in processi di trattamento acque industriali che richiedono l'aggiunta di sostanze chimiche nel circuito di miscelazione. Infine, vediamo le pompe split case.
Pur essendo simili alle pompe ad aspirazione assiale, differiscono nel fatto che corpo pompa, ugello di aspirazione e ugello di scarico si trovano in un'unica camera.
Inoltre il corpo pompa è progettato in modo da rendere le pompe split case ideali per applicazioni che richiedono portate idriche elevate. Abbiamo presentato brevemente i tipi di pompa più utilizzati.
Ci auguriamo che tu voglia approfondire la conoscenza delle soluzioni di pompaggio.