Come rendere un sistema di lavaggio e pulizia più compatto
Scopri come un sistema di lavaggio e pulizia possa essere progettato come un’unità compatta senza compromettere né la potenza né l’efficienza.
In quest’attività, imparerete che assicurare la corretta compattezza in fase di progettazione,
può portare a un sistema molto più semplice ma altrettanto efficiente.
Esemplificheremo tutto ciò concentrandoci su un sistema di lavaggio e pulizia.
In un sistema di lavaggio e pulizia, lo spazio è generalmente limitato è quindi è fondamentale
che le pompe siano compatte ma ancora in grado di erogare una pressione molto alta.
Inoltre, tre diverse funzioni sono tipicamente connesse alla pistola a spruzzo:
erogazione di schiuma a bassa pressione, lavaggio a media pressione e pulizia ad alta pressione.
Le diverse funzioni richiedono diversi livelli di pressione, tutti erogati da un’unica pompa
e questa è una vera sfida se si desidera che la soluzione sia ancora compatta e portatile.
Ma prima di passare alla soluzione, diamo un’occhiata al design di un tipico sistema di lavaggio e pulizia di 20 bar.
Di solito, una pompa relativamente grande, come una Grundfos CR5-36,
è integrata in un carrello o in armadio a muro.
Le grandi dimensioni della pompa significano che può produrre alta pressione
a un numero basso di giri ma per quanto riguarda la mobilità la soluzione è ovviamente carente.
Ora, vediamo come è possibile progettare un sistema di lavaggio
e pulizia altrettanto potente ma molto più compatto.
La chiave è il funzionamento ad alta velocità.
Diamo un’occhiata a cosa questo significa effettivamente.
Se si desidera un sistema più compatto, bisognerà usare una pompa più piccola.
Normalmente questa non è un’opzione perché le pompe piccole sono progettate per operazioni a bassa pressione
e quindi non sono idonee per sistemi di lavaggio e pulizia ma la gamma Grundfos CR offre una soluzione.
La pompa compatta CRE3 può essere personalizzata per gestire il funzionamento ad alta velocità.
Se viene dotata di un motore potente e il motore viene impostato perché giri a una velocità superiore al normale,
sarà possibile mantenere le stesse prestazioni di una pompa molto più grande.
E questa è l’essenza del funzionamento ad alta velocità.
Aumentare le prestazioni della pompa.
È giusto sottolineare che, poiché la pompa sta funzionando in un range di bassa efficienza,
questo ha un certo impatto in quanto il motore consuma otto volte più energia quando raddoppiamo la velocità.
Ma per la maggior parte degli impianti che utilizzano sistemi di lavaggio e pulizia, la produzione deve essere
interrotta durante la pulizia, quindi per questi impianti è molto più importante che il sistema funzioni rapidamente
ed efficacemente in ogni momento, piuttosto che puntare a un funzionamento con un consumo energetico ridotto.
In chiusura, parliamo brevemente di alcune delle funzionalità che caratterizzano
un sistema di pulizia e lavaggio compatto e ad alte prestazioni.
Il parametro “Funzionamento ai limiti della potenza” consente al motore
di aumentare la velocità fino a quando non raggiunge il suo limite di potenza.
Come illustrato nel grafico, è sempre possibile ottenere più pressione
dalla stessa pompa aumentando la velocità, fintanto che la potenza nominale del motore non viene superata.
Questo ci dà un campo di funzionamento molto più grande.
Come si può vedere dalle curve rosse, facendola funzionare alla velocità nominale
la pompa non utilizza la massima potenza disponibile del motore.
Ma se aumentiamo la velocità della pompa fino a quando non raggiungiamo la massima potenza
disponibile del motore, come si può vedere sulla curva verde, abbiamo più capacità in termini
di un’erogazione di pressione supplementare alla pompa.
Questo assicura l’implementazione di un sistema in grado
di ripagare l’investimento effettuato in termini di costo.
Altre funzionalità chiave di un sistema di lavaggio e pulizia intelligente includono
una funzione di arresto che ferma immediatamente la pompa quando il processo di pulizia viene sospeso.
C’è anche un ingresso digitale per diversi punti di funzionamento
e per un rapido adattamento al processo di pulizia.
E infine sono presenti ingressi per la misurazione di diverse proprietà
nell’installazione oltre a uscite che possono controllare apparecchiature esterne.
Quindi, per riassumere, è possibile progettare un sistema compatto
ma potente quanto le alternative più grandi.
E perché accontentarsi di un sistema di lavaggio e di pulizia
con troppe impostazioni, quando invece è possibile adottare
un approccio intelligente in grado di fornire una soluzione compatta
e altrettanto potente che consente anche di ottenere il massimo della
potenza e della pressione a disposizione?
Scegliendo una pompa intelligente ad alte prestazioni, avrete un’unità più compatta
e facilmente trasportabile ideale per l’installazione a parete e nei sistemi di lavaggio e pulizia mobili.