Installazione facile
Scopri come installare la pompa per aumento pressione SCALA2 in tre semplici passaggi.
SCALA2 è un sistema integrato con pompa booster progettato per una facile installazione.
Questo video illustrerà i tre semplici passaggi per installarlo correttamente: preparazione, installazione e configurazione.
Prima di installare SCALA2, occorre verificare che le condizioni operative siano adeguate.
Si può installare la pompa SCALA2 sia al chiuso che all'aperto, ma la temperatura ambientale non deve superare i 55 gradi centigradi.
Se la temperatura scende sotto 0 gradi centigradi, è necessario proteggere dal gelo la pompa di rilancio.
L'unità SCALA2 è estremamente compatta, si può quindi installare in spazi ristretti, come i mobili della cucina.
Occorre però che vi sia abbastanza spazio per la manutenzione e le riparazioni.
È anche opportuno verificare che vi sia una presa accessibile con la tensione corretta, oltre a un tubo o una vaschetta di drenaggio per eliminare la condensa se la superficie non è resistente all'acqua.
Se le condizioni operative sono adeguate, si può procedere all'installazione.
Per prima cosa, avvitare la pompa al pavimento nella posizione prestabilita.
Collegare i tubi dell'acqua usando i raccordi flessibili e serrarli a mano.
SCALA2 è una pompa autoadescante: questo significa che non occorre riempire tutta la linea di aspirazione.
È sufficiente versare 1,7 litri d'acqua nel corpo della pompa attraverso l'ampio foro di adescamento.
Se la pompa deve prelevare l'acqua a oltre 6 metri di profondità, può essere necessario aggiungere altri 1,7 litri d'acqua.
Dopo l'adescamento, collegare SCALA2 alla presa: sia avvierà automaticamente garantendo in tutto l'impianto la pressione predefinita, pari a 3 bar.
Prima di proseguire, vediamo rapidamente come ridurre il rumore: SCALA2 è una delle pompe di rilancio più silenziose della sua categoria.
Ma tutte le pompe vibrano, e se la pompa non è installata correttamente, le vibrazioni possono essere trasmesse a pavimenti, pareti e tubi, generando rumore.
Per impedire che questo accada, consigliamo di collocare dei piedini antivibrazioni sotto alla pompa booster e di fissare tutti i tubi rigidi.
Si può quindi collegare la pompa ai tubi rigidi usando tubi flessibili.
Configurare SCALA2 è un'operazione semplice e rapida.
Tramite il pannello di controllo, impostare la pressione di scarico e controllare la pressione idrica nel rubinetto più lontano, preferibilmente quello di una doccia, poiché è nella doccia che l'utente risentirà di più dei problemi di pressione dell'acqua.
Se in questo rubinetto la pressione è adeguata si ha la certezza che sia ideale in tutti i rubinetti.
La configurazione è semplicissima grazie al controllo pompa intelligente che consente a SCALA2 di rilevare qualsiasi variazione di pressione e regolare la velocità in modo da compensarla istantaneamente.
Si conclude qui la nostra panoramica sui 3 passaggi necessari per installare la pompa booster SCALA2.
Questo è tutto ciò che occorre sapere per un'installazione rapida, semplice e con risultati perfetti.