I vantaggi della soluzione MIXIT

Unisciti a noi per scoprire ogni particolare della soluzione MIXIT, il suo processo di sviluppo e i numerosi vantaggi che offre.

Quando parliamo di circuiti di miscelazione, la soluzione migliore sul mercato oggi è il Grundfos MIXIT. In questo corso, i nostri esperti introdurranno la soluzione MIXIT e i suoi numerosi vantaggi e ti accompagneranno in un viaggio, dall’idea iniziale all’esecuzione finale.

L’idea della soluzione MIXIT risale a parecchi anni fa. Quando abbiamo esaminato tutti i singoli componenti di un circuito di miscelazione tradizionale, ci siamo chiesti se fosse possibile semplificare tale soluzione. E anche i clienti hanno iniziato a chiederci la stessa cosa. Abbiamo quindi capito che la nostra ambizione era creare una soluzione che fosse meno complessa. E oggi, la soluzione MIXIT è proprio questa soluzione. Ci siamo concentrati su quello che volevano i nostri clienti. Eravamo in contatto con diversi clienti e abbiamo utilizzato il loro feedback durante tutto il processo di sviluppo, testando diverse versioni insieme a loro. Dare ai nostri clienti ciò che desideravano è stata la cosa più importante per noi in questo progetto di sviluppo, la soluzione MIXIT.

Avevamo anche l’ambizione di realizzare una soluzione più facile e flessibile da usare. Infatti, in base alle funzionalità di cui si ha bisogno è possibile aggiornare l’unità MIXIT per soddisfare le esatte esigenze. Per esempio, se si ha bisogno di connettività fieldbus, basta acquistare un aggiornamento software e sbloccare la funzionalità sull’unità MIXIT. Non c’è bisogno di hardware aggiuntivo.

Abbiamo ripensato l’intera idea del circuito di miscelazione, rendendolo un’unità all-in-one, il quale, insieme alla pompa, funziona come una soluzione completa. La soluzione MIXIT gestisce più applicazioni all’interno dei sistemi di riscaldamento, dei sistemi di raffreddamento e dell’acqua calda sanitaria. Inoltre, può coprire entrambe le direzioni e configurazioni della valvola a tre vie, rendendolo una soluzione ideale indipendentemente dall’applicazione.

Quando si mette in servizio la soluzione MIXIT, basta usare Grundfos GO per selezionare la configurazione idonea alla propria applicazione. Una procedura guidata rende il processo facile ed estremamente flessibile.

La soluzione MIXIT è sicuramente la scelta ideale se si desidera realizzare un circuito di miscelazione in breve tempo e garantire prestazioni ottimali per il cliente. La soluzione MIXIT offre tanti vantaggi. Tutto è integrato nella soluzione, quindi non ci sono tubazioni aggiuntive. Questo fa risparmiare molto tempo. Inoltre, tutti i sensori sono cablati e tutto quello che si deve fare è collegare il cavo di alimentazione. È una soluzione davvero intelligente, progettata per rendere la vita più facile ai nostri clienti. Ad esempio, è indipendente dalla pressione, quindi anche al variare della pressione differenziale primaria, assicurerà una regolazione stabile. Inoltre, il flussometro integrato misura il flusso primario, e assieme alla temperatura sul lato primario, la soluzione MIXIT può fornire il monitoraggio del consumo di calore in tempo reale. Questo dimostra davvero come l'integrazione dei componenti avvantaggi i clienti.

I processi di messa in servizio e configurazione del sistema sono molto facili e agevoli. Diciamo che, se si desidera aggiungere altre funzionalità, come un altro sensore, la soluzione MIXIT ha una procedura guidata che aiuta l’utente a fare proprio questo. Questo fa parte della nostra ambizione di creare una soluzione più facile e più user-friendly.

La soluzione MIXIT è progettata per il futuro. Offre connettività “out of the box”, è compatibile con la nostra piattaforma cloud, Grundfos iSolutions Cloud, ha bus di campo integrato per una facile integrazione con i BMS. E tutte le soluzioni MIXIT vengono persino fornite con una soluzione di monitoraggio gratuita! Basta inserire il cavo e la soluzione MIXIT è collegata. In futuro, la nostra ambizione è quella di ottenere ogni tipo di dato e utilizzare l’apprendimento automatico e la tecnologia AI per analizzare proprio questi dati.

Riteniamo che questo sarà il modo più intelligente per ottimizzare la soluzione MIXIT. I nostri clienti ci hanno seguito in ogni passo del nostro cammino. Dallo sviluppo del concetto, alla costruzione dell’hardware fino all’implementazione della connettività. Siamo certi che la soluzione MIXIT possa fornirvi il circuito di miscelazione ottimale ora e in futuro. 

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio