Individua risparmi tramite l’analisi dei costi del ciclo di vita
Scopri come sfruttare i calcoli del costo del ciclo di vita per ridurre i costi del sistema di pompaggio.
Osserviamo in che modo l'analisi del costo del ciclo di vita può permettervi di risparmiare.
In questo scenario, il management di un hotel ha avviato un progetto per la riqualificazione dell’impianto di climatizzazione e per ottenere un risparmio energetico. Il sistema ad acqua refrigerata a portata costante è stato sostituito con uno a portata variabile, consentendo al sistema stesso di adattarsi in base al carico di raffreddamento. Ciò ha comportato notevoli risparmi grazie all’utilizzo di pompe a velocità variabile.
Vediamo 3 diverse soluzioni di pompaggio con 3 differenti costi complessivi.
La prima soluzione presa in esame è un sistema a portata variabile con una pompa a velocità costante.
La seconda soluzione è un sistema a portata variabile con una pompa a velocità variabile. La pompa funziona in modalità di pressione proporzionale differenziale.
La terza soluzione è identica alla seconda soluzione: la pompa è nuovamente azionata in modalità pressione differenziale proporzionale, ma questa volta con la funzione “quadratica” attivata. La pompa simula il fabbisogno di pressione nel sistema a qualsiasi portata senza l’installazione di sensori di pressione remoti. Il risultato è una curva della pompa ottimizzata che consente un ulteriore risparmio energetico.
Come si può evincere, il costo totale di gestione degli impianti varia notevolmente nell’arco di 20 anni. Basta confrontare i costi iniziali con i costi totali. Come previsto, il sistema più costoso è quello con la pompa a velocità costante. Andrebbero evitate le pompe senza un controllo della velocità.
Il sistema più economico è il terzo.
Il sistema a portata variabile viene gestito da una pompa a velocità variabile. La pompa funziona in modalità pressione differenziale proporzionale con la caratteristica della curva quadratica attivata. Dunque, qual è il tempo di ritorno dell’investimento a fronte di una maggiore spesa iniziale? Nella maggior parte dei casi è meno di un anno. In media, il tempo di ammortamento dei sistemi con pompe a velocità variabile rispetto alle pompe non controllate è in genere pari ad alcuni mesi a seconda della dimensione della pompa. Da quel momento in poi si otterranno risparmi economici per molti anni, proteggendo al contempo l’ambiente.