8 domande Avanzato

Test ECADEMY

29 - Introduzione al controllo della temperatura

Il test per questo corso contiene 8 domande e possono essere rifatte in qualsiasi momento.

Per superare il test e completare il corso è necessario rispondere correttamente a tutte le domande..

Inizia il test

Domanda 4 di 8 Avanzato

Come si fa a evitare che le pompe malfunzionino durante la circolazione di acqua calda a una temperatura molto al di sopra di 120°C?

Domanda 5 di 8 Avanzato

Qual è il tempo di recupero atteso di un investimento in termini dell’ottimizzazione di un sistema?

Domanda 8 di 8 Avanzato

Qual è il rapporto tra l’investimento di capitale e i costi di esercizio in un sistema di controllo della temperatura?

Domanda 8 di 8 Avanzato

Sei soddisfatto delle tue risposte?

Invia le risposte e ottieni il risultato finale del test.

Invia

Risultati del test

Congratulazioni. Hai superato il test e completato il 29 - Introduzione al controllo della temperatura

Badge raggiunti:

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Continua il training Vai su MyECADEMY

Spiacente, non hai superato il test 29 - Introduzione al controllo della temperatura riprova questa volta

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Correct
Q: Come sono tradizionalmente regolati i sistemi di controllo della temperatura?
A: Pompe a velocità costante e valvole di regolazione che limitano la quantità di acqua in ingresso nello scambiatore di calore.
Correct
Q: Qual è il modo più semplice ed efficiente per controllare i sistemi di riscaldamento, raffreddamento e refrigerazione?
A: Pompe intelligenti dotate di sensori di temperatura che misurano la temperatura di mandata e segnalano alla pompa di regolare il flusso - senza l’uso di valvole.
Correct
Q: Perché l’ammoniaca è un refrigerante efficiente?
A: L’ammoniaca è in grado di assorbire grandi quantità di calore quando evapora.
Correct
Q: Come si fa a evitare che le pompe malfunzionino durante la circolazione di acqua calda a una temperatura molto al di sopra di 120°C?
A: Dotare la pompa di tenute meccaniche doppie o di raffreddamento ad aria nella parte superiore.
Correct
Q: Qual è il tempo di recupero atteso di un investimento in termini dell’ottimizzazione di un sistema?
A: 1-5 anni
Correct
Q: Quale profilo di carico beneficerà maggiormente da un sistema di controllo basato sulla domanda?
A: Bassa portata con relativamente pochi periodi di picco durante il giorno.
Correct
Q: Perché un sistema di raffreddamento che utilizza glicole propilenico come refrigerante richiede pompe con motori sovradimensionati?
A: La viscosità e la densità del glicole propilenico sono superiori a quella dell’acqua di rubinetto.
Correct
Q: Qual è il rapporto tra l’investimento di capitale e i costi di esercizio in un sistema di controllo della temperatura?
A: 1:20