Problemi comuni relativi alle acque reflue domestiche legati ad applicazioni specifiche
Ottieni informazioni dettagliate su specifici problemi applicativi negli scenari delle acque reflue domestiche. E scopri come risolverli con le soluzioni Grundfos.
In questo modulo, troverai una panoramica dei tre problemi più comuni correlati alle acque reflue domestiche e legati ad applicazioni specifiche.
Parleremo di:
* Cattivi odori dai sistemi fognari.
* Impianti di scarico rumorosi.
Scoprirai le loro cause, gli impatti e come risolverli con le soluzioni Grundfos.
Iniziamo.
Cominceremo con i cattivi odori dai sistemi fognari.
I sistemi di acque reflue a volte possono emettere odori sgradevoli.
Questo può causare diversi problemi:
* Frequenti chiamate all’idraulico per individuare la causa.
* Mancato utilizzo del seminterrato a causa dei problemi correlati al cattivo odore.
I cattivi odori nei sistemi di acque reflue spesso si verificano quando:
* Il pozzetto della pompa è aperto.
* I pozzetti delle pompe, solitamente situati negli scantinati, non sono sempre sigillati o sono dotati di coperchi inadeguati che lasciano fuoriuscire gli odori.
Serbatoi sovradimensionati costringono le acque reflue a rimanere troppo a lungo nel serbatoio prima che venga svuotato, con conseguenti cattivi odori. Una scarsa ventilazione e un flusso d’aria ridotto attraverso le stazioni di pompaggio possono anche aumentare la probabilità di cattivi odori.
Nel sistema delle acque reflue non sono presenti filtri a carboni attivi.
Per garantire che i clienti non debbano risolvere problemi di odori indesiderati raccomandiamo le seguenti soluzioni Grundfos: Le soluzioni MULTILIFT, LIFTAWAY B, UNOLIFT e DUOLIFT sono forniti con vasca di raccolta ermetica e antiodore.
Devono essere collegate a un tubo di sfiato che consenta la fuoriuscita dei cattivi odori dal tetto. Se la ventilazione attraverso il tetto non è possibile, raccomandiamo di utilizzare una valvola di sfiato a 2 vie con filtro al carbone.
Tuttavia, è necessario attenersi alle normative e gli standard locali. SOLOLIFT2 è dotata di filtri al carbone integrati che eliminano gli odori.
L’installazione o l’utilizzo di una di queste soluzioni può aiutare a:
* ridurre i costi degli interventi idraulici.
* Aumentare il valore dell’immobile.
* Utilizzare il seminterrato senza avvertire cattivi odori.
Ora vedremo il secondo problema più comune delle acque reflue domestiche: I sistemi di acque reflue a volte possono diventare rumorosi e infastidire i residenti.
* Questi rumori includono: Suoni gorgoglianti.
* Vibrazioni.
* Rumori martellanti.
* Colpi d’ariete.
* Pompe rumorose.
Le installazioni rumorose sono in genere dovute a: Tubi di sfiato sottodimensionati.
Quando si utilizzano più servizi sanitari contemporaneamente si può creare un vuoto temporaneo nei tubi di sfiato sottodimensionati. I rumori gorgoglianti si verificano invece quando un vuoto nel tubo viene espulso dai sifoni.
I sistemi fognari si bloccano: Quando i tubi di ventilazione e i tubi di scarico si intasano, il processo di pompaggio viene disturbato creando lunghi tempi di funzionamento o avvii/arresti frequenti che causano rumori e cattivi odori.
Le installazioni sono state eseguite in modo errato.
Colpi d’ariete, rumori martellanti, botti e tonfi, ecc. si verificano in genere quando una valvola di non ritorno progettata in modo errato si chiude. I colpi d’ariete possono verificarsi anche se i tubi non sono fissati correttamente o se le valvole di non ritorno sono state installate in modo errato. Pompe installate in modo non corretto possono anche causare rumori e vibrazioni indesiderati. Una pompa entra in funzione troppo frequentemente o troppo a lungo. Una pompa in continuo funzionamento o una pompa che si accende e si spegne continuamente causerà rumore indesiderato. Questi sintomi indicano un probabile dimensionamento errato della pompa.
La tecnologia di pompaggio è obsoleta.
Impianti con pompe più vecchie o pompe con trituratore spesso emettono più rumore di impianti dotati di modelli di pompa più recenti. Per assicurare che i tuoi clienti non avvertano rumori indesiderati raccomandiamo le seguenti soluzioni Grundfos:
SOLOLIFT2 ha raccordi flessibili che assorbono le vibrazioni che potrebbero causare rumore.
Nota: la pompa trituratrice SOLOLIFT2 può creare rumore durante la triturazione ma funziona parallelamente allo sciacquone del WC.
MULTILIFT ha un funzionamento silenzioso grazie a una valvola di ritorno soft-close e raccordi flessibili.
Spesso questa soluzione viene installata nei locali tecnici riducendo i problemi di rumore.
LIFTAWAY B è progettata per installazioni in fosse sottopavimento fonoassorbenti.
CONLIFT1 è specificamente progettata per un funzionamento silenzioso se installata sotto o accanto a caldaie a condensazione.
L’installazione di una di queste soluzioni può aiutare i proprietari di case:
A migliorare il loro comfort interno.
A risparmiare denaro sugli interventi idraulici.
Questo conclude il nostro modulo sui problemi comuni correlati alle acque reflue domestiche e legati ad applicazioni specifiche. Grazie per l’attenzione.