Problemi comuni relativi alle acque reflue domestiche legati al dimensionamento, alla manutenzione e alla ristrutturazione

Ti mostriamo una panoramica generale sul dimensionamento e sui problemi di manutenzione che possono verificarsi nei progetti di acque reflue domestiche. E scopri come risolverli con le soluzioni Grundfos.

In questo modulo, troverai una panoramica di tre dei problemi più comuni correlati alle acque reflue domestiche in termini di dimensionamento, manutenzione e ristrutturazione. 

Parleremo di:
- Problemi di ristrutturazione.
- Difficoltà con il dimensionamento e la selezione.
- Difficoltà con le riparazioni e la manutenzione.

Scoprirai le loro cause e gli impatti e come risolvere questi problemi con le soluzioni Grundfos. Iniziamo.

Cominceremo con i problemi correlati alle ristrutturazioni.

I proprietari degli immobili incontrano spesso difficoltà e spese crescenti quando eseguono lavori di ristrutturazione, per esempio:
- Bagni aggiuntivi.
- Installazione di servizi igienici in piccoli spazi.
- Aggiunta di una lavanderia all’interno della casa o di una doccia aperta all’esterno della casa.

Le difficoltà si presentano quando:

Il design dell’interno della casa si presta poco a lavori di ristrutturazione.

Ad esempio, le tubazioni del bagno o della cucina sono incassate e questo rende difficile aggiungere altri WC o cambiare il design della cucina.

Lo spazio per l’installazione in un ambiente esistente è limitato.

I proprietari di immobili spesso vogliono massimizzare il layout della casa. La distanza fino alla tubazione di drenaggio principale è molto lunga.

Ad esempio, se il proprietario vuole installare un bagno in una stanza che non è mai stata utilizzata per questo scopo, potrebbe esistere una grande distanza tra questa stanza e la tubazione di scarico principale. Non esiste una pendenza naturale verso il basso.

A volte le acque reflue non possono essere trasportare per gravità fino al sistema di drenaggio.

Per garantire ai tuoi clienti ristrutturazioni senza problemi, raccomandiamo le seguenti soluzioni Grundfos:

La gamma SOLOLIFT2 consente di installare servizi igienici in qualsiasi stanza della casa. Queste soluzioni presentano un piccolo serbatoio e una pompa che possono essere montati, ad esempio, sullo scarico di un WC con un ingresso aggiuntivo da un lavabo o da una doccia, o sotto un lavello della cucina. Raccoglie le acque reflue e le pompa al sistema di drenaggio più vicino o direttamente nella fognatura principale.

La soluzione LIFTAWAY B raccoglie le acque grigie per gravità e poi le pompa nel sistema fognario. UNOLIFT, DUOLIFT e MULTILIFT sono ideali per i condomini in quanto dotate di grandi vasche di raccolta e possono gestire applicazioni di qualsiasi dimensione e ogni tipo di acque reflue. In genere non sono collegate direttamente alle fonti di acque reflue ma sono solitamente situate nel seminterrato di un condominio.

L’installazione di una qualsiasi di queste soluzioni può aiutare i residenti a:
- Realizzare le ristrutturazioni.
- Aumentare il comfort e la praticità.
- Risparmiare tempo e denaro durante le ristrutturazioni.

Ora vediamo il secondo problema più comune relativo alle acque reflue domestiche:

Difficoltà con il dimensionamento e la selezione.

Quando si tratta di dimensionare e selezionare la pompa ideale per il lavoro potresti aver riscontrato alcuni di questi problemi:
* Selezione di una pompa troppo piccola e incapace di gestire i picchi di carico dell’acqua che può causare allagamenti o guasti prematuri.
* Dover dedicare molto tempo al reperimento della pompa giusta.
* Informazioni insufficienti per selezionare la giusta soluzione di pompaggio fanno perdere tempo prezioso.

Diamo un’occhiata ai motivi più comuni per cui potresti riscontrare questi problemi:
* Gli strumenti di selezione e dimensionamento, fuorvianti o scadenti, non forniscono le informazioni di cui si ha bisogno per prendere decisioni accurate.
* La mancanza di informazioni sui profili di carico influenzano l’accuratezza del processo di selezione.
* Una scarsa conoscenza dei prodotti per le acque reflue può portare a selezioni sottodimensionate o sovradimensionate.
* Le normative influenzano il processo decisionale e portano a un dimensionamento e a una selezione errati.

Per aiutarti a prendere le decisioni corrette nel dimensionamento e selezione raccomandiamo le seguenti soluzioni Grundfos:

SOLOLIFT2 ha una gamma ad hoc che copre tutte le esigenze semplificando la selezione di un’unità per ogni esigenza, da un singolo sanitario a un bagno completo.

MULTILIFT e UNOLIFT/DUOLIFT sono ideali per abitazioni uni- e plurifamiliari e applicazioni residenziali e anche ogni tipo di applicazione commerciale.

L’intera gamma UNILIFT è idonea sia per uso fisso che portatile. I prodotti UNILIFT e SOLOLIFT2 sono forniti con una guida alla selezione facile e veloce. Il Customer Sales and Support Center (CSSC) di Grundfos è sempre a disposizione per assistenza.

Ora parleremo dell’ultimo problema più comune correlato alle acque reflue domestiche in questo modulo: Difficoltà con le riparazioni e la manutenzione.

Quando si tratta di riparare o manutenere una pompa potresti aver riscontrato alcuni di questi problemi:
- Ricevere i pezzi di ricambio sbagliati o dover aspettare l’arrivo dei pezzi di ricambio.
- Sostituire l’intera pompa è più facile che ripararla.
- Dover utilizzare diversi attrezzi per smontare una pompa per le riparazioni o la manutenzione.
- Rimuovere una pompa da un pozzetto, da una stazione di pompaggio o sollevamento per le riparazioni o la manutenzione può essere un processo lungo e difficile.
- Non avere accesso al pozzetto, alla stazione di pompaggio o di sollevamento.

Frequentemente, questi problemi costano tempo e denaro poiché il lavoro richiede troppo tempo e si finisce per acquistare tutti i materiali per la riparazione.

Diamo un’occhiata ai motivi più comuni per cui potresti riscontrare questi problemi:
- Se si ha un accesso limitato al pozzetto sarà difficile rimuovere la pompa e quindi bisogna dedicare molto tempo allo smontaggio.
- A volte il design di un prodotto non consente una facile manutenzione e si potrebbe entrare in contatto con acque grigie o nere durante la riparazione.

I pezzi di ricambio a volte sono difficili da reperire.

Per garantire che la manutenzione e le riparazioni vengano eseguite senza problemi raccomandiamo le seguenti soluzioni Grundfos:

SOLOLIFT2 consente di smontare a parte i componenti della pompa e del motore assicurando un processo più pulito. È anche veloce da smontare: basta rimuovere solo 4 viti. I prodotti PS.R/PS.W sono forniti con binari di guida che facilitano lo spostamento della pompa da e verso i pozzetti.

MULTILIFT è progettata con serbatoi di dimensioni diverse ed è compatibile con numerose applicazioni e componenti - per esempio, la pompa può essere raggiunta dall’esterno.

Il suo fondo brevettato impedisce la sedimentazione in modo che la pulizia durante la manutenzione regolare sia minimizzata. 

La gamma UNILIFT consente un’agevole rimozione degli intasamenti. Il filtro di ingresso è semplice da rimuovere e questo consente una facile pulizia della girante e del corpo pompa. I cavi e le guarnizioni meccaniche possono essere facilmente sostituiti su UNILIFT KP e AP.

Sul nostro sito, sono disponibili video sulla manutenzione dei nostri prodotti e soluzioni.

Così si conclude il modulo sui problemi comuni relativi alle acque reflue domestiche in termini di dimensionamento, manutenzione e ristrutturazione. Grazie per l’attenzione.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 3
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio