Come ottimizzare il tuo sistema di dosaggio digitale con FlowControl Measurement
Scopri di più sul modulo FlowControl Measurement e sui suoi vantaggi, ad esempio abilitando il controllo intelligente della portata nel tuo impianto.
L'implementazione del dosaggio digitale è stato un enorme passo avanti in termini di miglioramento della precisione nei sistemi di dosaggio. Ma in questo corso, rivolgeremo la nostra attenzione alla misurazione accurata della portata illustrando i vantaggi della misurazione FlowControl – o FCM. In poche parole, FCM offre una misurazione intelligente della portata.
Un sensore di misura per il controllo della portata è integrato nel sistema di dosaggio digitale per aiutare a fornire una migliore e più accurata misurazione della portata. Il modulo FCM è un flussometro a spostamento positivo con un sensore di pressione integrato. Indica alla pompa il volume esatto di sostanze chimiche pompate a ogni corsa.
Questo sensore integrato può misurare la portata in modo molto simile a un flussometro a spostamento esterno, rendendo questi ultimi ridondanti. Ma torneremo su questo argomento più tardi. Il suo funzionamento pratico è abbastanza semplice da capire. Innanzitutto, la testa dosatrice deve essere riempita. Quindi, il liquido deve essere compresso.
Dopo questi due passaggi, il volume della testa dosatrice può essere misurato. È molto semplice. E grazie al display intuitivo, è sempre possibile tenere traccia della posizione della corsa e la quantità di liquido nella testa dosatrice. Con l’inclusione di FCM, abbiamo tanti nuovi vantaggi e tutti contribuiscono al miglioramento complessivo delle operazioni.
Quindi, diamo un’occhiata ed esploriamo alcuni dei vantaggi e benefici dell’uso di FCM. L’implementazione della funzione FCM non solo consente un intelligente controllo del processo all'interno della pompa stessa, consente anche il rilevamento di eventuali deviazioni di flusso nel sistema, inviando un allarme in caso di irregolarità.
In questo modo, è possibile reagire rapidamente a qualsiasi potenziale guasto nel sistema. Ma non è tutto. Si attiva anche nel caso di altri guasti come cavitazione o scoppio dei tubi e arresta automaticamente il sistema se vengono rilevati guasti gravi. Inoltre, se la pressione della pompa o la portata sono instabili, si stabilizza automaticamente per mantenere prestazioni costanti.
Questo è estremamente vantaggioso poiché riduce la fuoriuscita di sostanze chimiche e consente di usare meno sostanze chimiche. Come vantaggio aggiuntivo, alcune pompe nella gamma Grundfos SMART Digital sono dotate di AutoFlowAdapt, che consente alla pompa di adattarsi automaticamente alle variazioni di portata e pressione apportando enormi miglioramenti all'affidabilità.
L'intelligenza integrata, tuttavia, non consente solo di migliorare l'affidabilità. Come accennato in precedenza, il controllo intelligente all'interno della pompa rende i misuratori di portata esterni o altri dispositivi di misurazione simili, superflui. Il fatto che questi misuratori di portata non siano più necessari offre una serie di vantaggi in sé - il più ovvio è la forte riduzione nei costi di installazione grazie al risparmio ottenuto sugli altri componenti.
Inoltre, le funzioni di misurazione della portata consentono alla pompa di rilevare e correggere gli errori - non solo nella pompa stessa, ma anche nei tubi collegati. Ciò consente alla pompa di rilevare problemi come la cavitazione, perdite e sovrapressione che potrebbero portare a situazioni potenzialmente pericolose.
Non solo, consente di ridurre il costo delle riparazioni si risparmia sui pezzi di ricambio, dato che è facile individuare i problemi ma anche perché si avranno meno componenti di cui preoccuparsi. Naturalmente, l'aggiunta di monitoraggio e controllo integrati, così come la diagnosi selettiva dei guasti, aggiungono tutti affidabilità al sistema, e quindi la manutenzione, la risoluzione dei problemi e la gestione non sono più problematiche gravi.
Quindi, esaminiamo i vantaggi di FCM ancora una volta. Consente un controllo intelligente della pompa stessa, offrendo un’affidabilità superiore. Regola la portata o la pressione in base alle variazioni nel sistema. I suoi misuratori di portata integrati rendono i misuratori di portata esterni superflui. Riduce la quantità di componenti, con un conseguente abbattimento dei costi di installazione e dei costi di manutenzione e delle parti di ricambio.