Introduzione al bilanciamento delle abitazioni unifamiliari
Scopri perché avere un impianto di riscaldamento bilanciato è importante per i proprietari delle abitazioni e qual è il modo più semplice per ottenerlo.
Il comfort in una casa unifamiliare dipende in larga misura dal perfetto bilanciamento dell'impianto di riscaldamento.
Questo video spiega perché il bilanciamento è importante e qual è il modo più semplice per ottenerlo.
Prendiamo una tipica casa a due piani per illustrare cosa succede quando un impianto di riscaldamento è sbilanciato.
Quando l'impianto non è bilanciato, il calore viene distribuito in modo non uniforme. Di conseguenza, alcune stanze ricevono poco calore e sono quindi troppo fredde. Inoltre, un impianto sbilanciato è spesso molto rumoroso: può produrre lievi gorgoglii o fastidiosi sibili. Il risultato è un livello di comfort inadeguato e una famiglia insoddisfatta.
Ma cosa causa questo sbilanciamento? Spesso, la distribuzione non uniforme del calore è causata da una perdita di pressione cali di pressione nei tubi e da valvole dei radiatori non regolate correttamente.
Il problema è che può essere oggettivamente difficile stabilire in che punto dell'impianto la pressione varia, pertanto il bilanciamento richiede molto tempo e un grande intuito.
Un altro svantaggio di un impianto di riscaldamento sbilanciato è il consumo di energia. In particolare, negli impianti con un alto grado di sbilanciamento e con il calore erogato da pochi radiatori. La temperatura di ritorno da questi radiatori sarà eccessivamente elevata e causerà un aumento delle perdite nelle tubazioni di ritorno e assenza di condensazione nelle caldaie. In questo modo, energia, e di conseguenza denaro, vengono sprecati.
Ma con ALPHA2 non occorre più basarsi sull'intuito: gli sprechi di energia avranno vita breve.
Questo circolatore domestico compatto fissa nuovi standard per le pompe per riscaldamento, non solo garantendo un'elevata affidabilità ma rendendo anche semplicissimo il bilanciamento idronico dell'impianto.
Utilizzando strumenti aggiuntivi, come il dispositivo ALPHA Reader e l'app Grundfos GO Balance, tutti i radiatori di un'abitazione unifamiliare di medie dimensioni possono essere bilanciati in meno di due ore. E con pochissimo sforzo.
Collocare il Reader sulla pompa e accenderlo per avviare le comunicazioni con l'app. I dati della portata in tempo reale sono quindi trasmessi all'app e calcolati automaticamente, offrendo la corretta impostazione della portata in tutta l'abitazione. Nessun bisogno di tirare a indovinare e nessuno spreco di tempo.
Comfort ideale per tutta la famiglia e maggiore efficienza per l'installatore.