Come sostituire un vecchio circolatore

Scopri quanto è semplice sostituire un circolatore obsoleto con un circolatore ALPHA2 in soli due minuti.

Benvenuti nell'attività di formazione online sulla sostituzione della pompa ALPHA2.

In questo video della durata di 2 minuti, mostreremo come sostituire una vecchia pompa
con il nuovo circolatore ALPHA2.

Per prima cosa, spegnere la pompa installata e scollegarne l'alimentazione.

Per farlo, si può scollegare il cavo di alimentazione della pompa oppure interrompere l'alimentazione dal quadro elettrico corrispondente.

Nel caso di impianti di riscaldamento, spegnere anche la caldaia.

Isolare quindi la pompa chiudendo le due valvole di intercettazione.

Ora si può smontare la pompa obsoleta dall'impianto.

In questo caso, rimuoviamo l'intera pompa ma in alcuni casi può essere sufficiente sostituire solo la testa della pompa.

Posizionare le guarnizioni in dotazione e verificare che ALPHA2 sia montata correttamente prima di serrarne i raccordi.

Al termine dell'installazione, riaprire le valvole di intercettazione.

In questo modo la pompa si riempirà d'acqua;

nel frattempo, si può assemblare il cavo di alimentazione di ALPHA2.

Infine, accendere la pompa ALPHA2.

La modalità di controllo predefinita, AUTOADAPT, è l'opzione più efficiente per oltre l'80% degli impianti ma è possibile scegliere
tra altre nove modalità di controllo della pompa ALPHA2 qualora l'impianto abbia particolari requisiti.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 2
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 8 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio