6 domande Basic

Test ECADEMY

6 - Grundfos TPE3

Il test per questo corso contiene 6 domande e possono essere rifatte in qualsiasi momento.

Per superare il test e completare il corso è necessario rispondere correttamente a tutte le domande..

Inizia il test

Domanda 2 di 6 Basic

Questa pompa dovrebbe essere la scelta primaria per la maggior parte dei casi

Domanda 4 di 6 Basic

Un sistema per acqua refrigerata tradizionale è spesso costruito utilizzando anelli primari e secondari con una portata costante nell’anello primario. Quale altro tipo di costruzione alternativa è raccomandata da Grundfos?

Domanda 6 di 6 Basic

Quanti sensori di pressione sono richiesti all'interno del sistema di tubazioni quando è installata una TPE3?

Domanda 6 di 6 Basic

Sei soddisfatto delle tue risposte?

Invia le risposte e ottieni il risultato finale del test.

Invia

Risultati del test

Congratulazioni. Hai superato il test e completato il 6 - Grundfos TPE3

Badge raggiunti:

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Continua il training Vai su MyECADEMY

Spiacente, non hai superato il test 6 - Grundfos TPE3 riprova questa volta

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Correct
Q: TPE2 è dotata di una funzionalità di influenza setpoint avanzata. Cosa permette di fare?
A: La funzionalità di influenza setpoint avanzata permette di definire un parametro che consente di modificare le prestazioni della pompa
Correct
Q: Questa pompa dovrebbe essere la scelta primaria per la maggior parte dei casi
A: TPE3
Correct
Q: Cosa permette di eliminare la funzionalità flowlimit della TPE3?
A: L’utilizzo della valvola di regolazione
Correct
Q: Un sistema per acqua refrigerata tradizionale è spesso costruito utilizzando anelli primari e secondari con una portata costante nell’anello primario. Quale altro tipo di costruzione alternativa è raccomandata da Grundfos?
A: Raccomandiamo un sistema che sia dotato di un anello primario e di una portata variabile
Correct
Q: Cosa permette di fare la modalità di regolazione ΔT?
A: La pompa funziona basandosi sulla differenza di temperatura tra mandata e ritorno
Correct
Q: Quanti sensori di pressione sono richiesti all'interno del sistema di tubazioni quando è installata una TPE3?
A: Nessuno