- Italian (Italy)
- Campaign
- New CR moves the limits
La nuova generazione di pompe Grundfos CR è stata progettata per offrire un’efficienza e un’affidabilità uniche al mondo, con milioni di soluzioni personalizzabili.
La pompa CR 255 completa la gamma CR e continua a spingersi oltre ogni limite
La nuova straordinaria CR 255 è finalmente disponibile, completando la gamma CR con portate fino a 320 m3/h.
Dopo l’introduzione delle pompe CR 185 e CR 215, con gamme di portate rispettivamente di 240 m3/h e 280 m3/h, continuiamo a spingerci oltre i limiti con questa fantastica novità nella gamma delle pompe più modulari al mondo. Il nuovo design idraulico migliora ogni componente - girante, palette direttrici, bocche di aspirazione e di mandata, camicia e diffusore - offrendo un’efficienza energetica di classe mondiale e ottimizzando ulteriormente l’affidabilità della pompa.
La nostra gamma CR offre una straordinaria affidabilità, con pompe che vengono testate fino ai loro massimi limiti ed oltre, per assicurare un’economia operativa ottimizzata grazie alla maggiore efficienza idraulica. La gamma di pompe CR offre milioni di soluzioni diverse per soddisfare ogni esigenza applicativa.
Le pompe CR 255, CR 215 e CR 185 sono tre nuovi prodotti CR che, insieme al resto della gamma CR, continuano a spingersi oltre i confini delle prestazioni. Dai un’occhiata qui sotto e scopri personalmente il valore aggiunto delle nuove portate offerte dalle pompe CR 255, CR 215 e CR 185. Le pompe sono state sviluppate ricorrendo a rivoluzionari processi basati sulla simulazione ed essendo state testate sul campo in tutto il mondo possono essere installate e utilizzate in totale sicurezza.
Incontriamoci per discutere più nel dettaglio come la gamma di pompe CR può esserti di aiuto
Desideri fissare un incontro per vedere in che modo Grundfos può aiutarti a individuare la pompa CR giusta per un'applicazione impegnativa? Valutiamo insieme la strategia migliore per ottimizzare la resa dell'investimento e trarre il massimo vantaggio dalla nuova gamma estesa di pompe CR.
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.
Applicazioni correlate
Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.
Esplora la gamma completa delle pompe CR in dettaglio
La nuova gamma di pompe Grundfos CR introduce straordinari vantaggi e livelli di efficienza e una gamma di nuove funzionalità che ottimizzano ulteriormente l’affidabilità della pompa.
Gran parte del costo complessivo di una pompa booster per l'aumento della pressione è dovuto a consumi e manutenzione. Leggi il white paper di Grundfos per capire meglio come aumentare la resa del tuo investimento per migliorare le prestazioni di aumento della pressione.
Aumento dell'efficienza e riduzione dei tempi di fermo in uno stabilimento chimico
Uno stabilimento chimico nel Midwest degli Stati Uniti aveva bisogno di una pompa affidabile che rispondesse alle esigenze della fabbricazione di sostanze chimiche. Sono state quindi installate le pompe CR 95, che hanno aumentato l'efficienza e ridotto i tempi di fermo dello stabilimento. Le pompe hanno infatti dimostrato di avere esigenze di manutenzione minime.
Risparmio elevato e maggiore efficienza per un fornitore di servizi idrici
Un fornitore di servizi idrici austriaco ha installato una pompa Grundfos CR 95 della nuova gamma estesa per garantire un approvvigionamento idrico sicuro, conveniente ed energeticamente efficiente ai 50.000 residenti della zona. Inoltre, la nuova pompa consente al gestore di realizzare il suo desiderio rendendo l'attività più sostenibile.
Incontra un esperto di Grundfos
Incontriamoci per valutare meglio come la gamma di pompe CR può esserti d'aiuto. Compila il modulo seguente: ti ricontatteremo.
La tua richiesta è stata inviata correttamente
Un membro del team Grundfos ora esaminerà la tua richiesta e ti risponderà il prima possibile.
Controlla la tua casella di posta, ti arriverà un'e-mail di conferma!
Se sei già iscritto, non riceverai l'email di conferma.
Cordiali saluti
Grundfos