Poiché il settore edile richiede edifici sempre più efficienti, l'impiego di soluzioni prefabbricate costruite off-site, cioè in un luogo diverso da quello tradizionale, sta aumentando notevolmente.

Le soluzioni prefabbricate Grundfos soddisfano le esigenze del mercato offrendo sistemi realizzati su misura e testati per esigenze individuali e collettive.

Le unità arrivano in cantiere precablate, quindi non vi è alcuna necessità di allacci elettrici in campo.

Quali sono i vantaggi di scegliere una soluzione prefabbricata e quali sono le sue applicazioni?




I sistemi modulari eliminano gli imprevisti connessi alla realizzazione del sistema in cantiere. La costruzione off-site di sistemi di pompaggio prefabbricati garantisce la qualità dei componenti  e aumenta la produttività in fabbrica, riducendo il rischio di infortuni, ritardi, sprechi e rielaborazioni.

 

Il 60% delle nuove costruzioni viene realizzato sforando i tempi stabiliti del 10%

Il 75% dei progetti per nuove costruzioni sfora il budget iniziale del 25%.

Il 75% della manodopera in cantiere può essere adibita per altri incarichi!

La produttività in fabbrica raggiunge l'80% rispetto al 40% in cantiere.

Le condizioni lavorative in uno stabilimento di produzione sono l'80% più sicure di quelle in cantiere grazie a manovre e spostamenti ridotti.

Gli scarti negli impianti vengono ridotti al 2-3% della produzione e sono quasi tutti riciclabili.

Uno degli stabilmenti produttivi di Grundfos ha sede nel nord-est dell'Inghilterra. Questa sede è un centro di eccellenza produttiva riconosciuto e al suo interno offre alla clientela progettazione, costruzione, assemblaggio, collaudo e commercializzazione della soluzione.

Leggi la brochure e scopri le nostre soluzioni in base al tipo di applicazione.

 

Questa brochure illustra i vantaggi e i benefici dello scegliere soluzioni prefabbricate. Inoltre, troverai esempi di soluzioni in varie applicazioni e un elenco di materiali impiegati per la realizzazione di queste unità. Nell'ultima pagina è inclusa anche una presentazione dello stabilimento Grundfos di Sunderland in Inghilterra.

Vuoi saperne di più?

Se vuoi saperne di più sulle soluzioni modulari Grundfos, compila il modulo e uno dei nostri esperti ti contatterà per fissare un appuntamento.