Caso
Grundfos Connect aiuta a ridurre l’impatto ambientale e i costi operativi nella Finlandia rurale
Cooperativa idrica Kannonsaha - Vihtaperä
Area: 550 km2
Densità popolazione: 2,4 abitanti/km2
(Media della Finlandia 18,3 abitanti/km2)
Lunghezza della rete: 22 km
Stazioni di pompaggio: 11
Nell’area rurale di Kannonkoski, nella regione centrale della Finlandia, sono ubicate le undici stazioni di pompaggio della cooperativa idrica Kannonsaha - Vihtaperä. Nell’area scarsamente popolata, le distanze sono lunghe e gli interventi in loco richiedono tempo e possono essere costosi. Nell’ambito dell’aggiornamento dei quadri elettrici delle stazioni di pompaggio, la cooperativa idrica di Kannonsaha - Vihtaperä ha collegato tutte le sue stazioni a Grundfos Connect, riducendo così i costi di manutenzione, i traboccamenti e l’impatto ambientale.
Modernizzazione di una rete di acque reflue rurale
Quando la cooperativa idrica Kannonsaha - Vihtaperä si è messa in contatto con Grundfos, i quadri elettrici installati nelle stazioni di pompaggio avevano più di 10 anni. Oltre a essere ormai obsoleti, mancavano di tutte le funzionalità necessarie per garantire il livello di affidabilità di cui una rete di acque reflue moderna ha bisogno per funzionare correttamente. La cooperativa idrica Kannonsaha - Vihtaperä ha contattato Grundfos alla ricerca di una nuova soluzione che potesse soddisfare le sue esigenze, vale a dire un funzionamento non presidiato, come il monitoraggio e il controllo remoti, nonché gli avvisi e le notifiche automatiche.
Dati in tempo reale e avvisi automatici
Grundfos ha proposto di sostituire tutti i quadri elettrici delle stazioni di pompaggio della rete e di dotarli di sensori nuovi e di un interruttore di livello di riserva, oltre a Grundfos Dedicated Controls. Il sistema di controllo delle pompe comprende la misurazione della corrente specifica della pompa, la protezione da sovratensioni e il monitoraggio delle fasi. Il sistema Dedicated Controls è stato poi collegato a Grundfos Connect per il monitoraggio e il controllo a distanza.
Per assicurarsi che la nuova soluzione Grundfos rispondesse alle esigenze e ai requisiti della cooperativa idrica di Kannonsaha - Vihtaperä, i quadri elettrici sono stati progettati e prodotti da un partner locale di Grundfos in Finlandia, in stretta collaborazione con la cooperativa idrica. Prima della spedizione, i quadri e il collegamento per il monitoraggio remoto sono stati testati in fabbrica e il sistema Dedicated Controls è stato pre-parametrizzato in base alle esigenze delle stazioni di pompaggio. Tutto ciò ha contribuito a garantire un processo di installazione fluido e senza problemi.
I quadri elettrici della rete sono stati quindi sostituiti in sequenza e ogni nuovo quadro è stato immediatamente collegato a Grundfos Connect al momento dell’installazione. I dati hanno quindi iniziato ad accumularsi nel sistema e gli avvisi automatici sono stati attivati dal momento in cui è stato installato un nuovo armadio.
Il monitoraggio remoto riduce i traboccamenti
Dall’aggiornamento, la cooperativa idrica Kannonsaha - Vihtaperä ha registrato una significativa riduzione del rischio di traboccamenti delle stazioni di pompaggio grazie alla nuova capacità di monitoraggio remoto delle apparecchiature.
“La possibilità di traboccamenti e dei conseguenti danni alle nostre stazioni di pompaggio e alla natura circostante mi preoccupava molto. Ma da quando abbiamo adottato il nuovo sistema Grundfos con Grundfos Connect, abbiamo ridotto in modo significativo il numero di traboccamenti e non un singolo evento ha interessato la natura circostante”, spiega Kari Piispanen, Housing Manager per le cooperative idriche.
La necessità di utilizzare personale on-call è stata ridotta e gli interventi di assistenza e manutenzione sono ora effettuati durante il normale orario di lavoro. Grazie alle funzioni aggiuntive di Grundfos Dedicated Controls, come il drenaggio giornaliero e la rimozione della schiuma, è stata migliorata anche la pulizia del serbatoio della stazione di pompaggio. In questo modo, abbiamo eliminato la necessità di dover lavare continuamente il serbatoio e di rimuovere i solidi con un camion per lo spurgo, riducendo in ultima analisi i costi di manutenzione.
Inoltre, grazie ai dati di Grundfos Connect, la cooperativa idrica Kannonsaha - Vihtaperä può ora identificare le modifiche necessarie da implementare nelle singole stazioni di pompaggio per prevenire problemi futuri. Informazioni che la cooperativa ora utilizza per adottare un approccio più proattivo alla pianificazione delle ispezioni e della manutenzione future.
Grundfos Connect
Grundfos Connect è un’alternativa semplice ed economica a una soluzione SCADA. Attraverso una piattaforma online, Grundfos Connect consente di monitorare e controllare remotamente le apparecchiature dell’infrastruttura idrica, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Tutto ciò che serve è un dispositivo con accesso a Internet. Gli avvisi automatici, compresi gli allarmi e gli avvertimenti, consentono di agire in modo rapido e proattivo quando si verificano i problemi, riducendo i tempi di inattività e i costi operativi e aumentando l’efficienza.
La cooperativa idrica di Kannonsaha - Vihtaperä è molto soddisfatta della nuova soluzione, al punto che ha deciso di potenziarla con una funzione di blocco delle stazioni di pompaggio che consentirà a ognuna delle stazioni di pompaggio della catena di bloccare automaticamente la stazione a monte per prevenire i traboccamenti.
“Siamo molto soddisfatti dei nostri nuovi quadri elettrici e soprattutto di Grundfos Connect. Ha aumentato l’efficienza operativa delle nostre stazioni di pompaggio e ci ha dato la necessaria tranquillità”, spiega Kari Piispanen.