Caso
Aspirazione acqua freatica: Garantire una fornitura idrica senza problemi
- Massima affidabilità
- Opex ridotto
- Fino al 20% di risparmio energetico
Zao Vodokanal, Klin
Scopri come un impianto di aspirazione idrica in Russia ha aumentato l'approvvigionamento idrico riducendo i costi grazie a soluzioni di pompaggio affidabili ed efficienti.
La struttura ZAO Vodokanal gestisce l'ingresso dell'acqua per i residenti nella città di Klin all'interno della Regione di Mosca. Le vecchie pompe della struttura mancavano di capacità durante le ore di picco della domanda e le condizioni di funzionamento delle pompe erano cambiate dopo la messa in funzione di un impianto di rimozione del ferro nel 2009. Questo impianto è stato progettato per risolvere il problema della scarsa qualità dell'acqua a causa degli elevati livelli di ferro. Per sostituire le vecchie pompe e risolvere i problemi operativi, la struttura si è rivolta a Grundfos per un aiuto.