Caso
Grazie alla pompe per acque reflue Grundfos, è stata migliorata l'efficienza energetica e sono stati ridotti gli intasamenti
Sulla costa sud-occidentale della Finlandia si trova la terza città più grande del Paese, Turku. Essendo la città più antica della Finlandia, ha subito molti cambiamenti nel corso degli anni e ha dovuto adeguarsi continuamente a nuovi sviluppi tecnologici e delle infrastrutture, Parte integrante di queste infrastrutture è la rete delle acque reflue. Per tenere il passo con l'aumento demografico, far fronte alle normative sempre più severe e gestire le problematiche ambientali, la Turku Region Wastewater Treatment Plant Ltd. è sempre alla ricerca di nuove soluzioni per migliorare i propri impianti.
L'aumento dei livelli di solidi ha causato l'intasamento delle pompe per acque reflue
L’acqua viene inviata all’impianto di trattamento mediante cinque pompe, inclusa una da 75 kW installata nella stazione di pompaggio che si trova a sette chilometri dall'impianto di trattamento acque reflue di Kakolamäki (vicino al centro di Turku). Tuttavia, a causa dell'aumento dei livelli di solidi nelle acque reflue, la pompa si intasava regolarmente, richiedendo diverse ore di lavoro da parte del personale addetto, per l’eliminazione manuale delle ostruzioni. Inoltre la pompa da 75 kw aveva un consumo di energia decisamente superiore a quello ottimale.
"Come ogni altra azienda, anche noi siamo costantemente alla ricerca di modi per ridurre il consumo energetico, dal momento che le pompe generalmente consumano molta energia. Così, la proposta di Grundfos di sostituire la nostra pompa da 75 kW con una da 63 kW, con la promessa che sarebbe stata in grado di mantenere la stessa portata, ha suscitato naturalmente la nostra curiosità", spiega Jarno Arfman, Direttore tecnico della Turku Region Wastewater Treatment Plant Ltd.
La Grundfos SE con girante Open S-tube® è ideale per eliminare gli intasamenti
Nell'ambito di una prova sul campo della nuova gamma di pompe per acque reflue SE/SL 56, Grundfos ha suggerito di testare una Grundfos SE da 63 kW con l'innovativo design della girante Open S-tube® per prevenire gli intasamenti e aumentare l'efficienza dell’impianto.
"Prima di lanciare un nuovo prodotto sul mercato, vogliamo verificare che sia all'altezza delle nostre aspettative e che funzioni secondo le aspettative al di fuori delle nostre strutture di controllo. A questo scopo, preferiamo avvalerci di strutture impegnative in cui poter testare realmente i limiti del nostro nuovo progetto, e la stazione di pompaggio di Raisio era perfetta in questo senso", spiega Mikael Hirvonen a, Ingegnere commerciale, Grundfos.
Grazie alla notevole capacità anti intasamento, la pompa SE da 63 kW è in grado di gestire efficacemente le acque reflue contenenti solidi sospesi, a fronte di un consumo energetico inferiore e senza il rischio di intasamenti.
Stop agli intasamenti con la girante Open S-tube®
La girante Open S-tube® di Grundfos è progettata per prevenire gli intasamenti. Le pale semiaperte della girante si dirigono verso il coperchio di aspirazione regolabile, dotato di una scanalatura di espulsione che assicura che tutte le fibre vengano trasportate via con l'acqua di scarico. In questo modo si evita l'accumulo di sedimenti e si garantisce un flusso continuo di solidi verso lo scarico della pompa, ottimizzando il processo per la massima efficienza.
Maggiore efficienza e assenza di fastidiosi intasamenti
Dopo due anni e mezzo, il test sul campo è stato un successo sia per la stazione di pompaggio di Raisio che per Grundfos. Senza alcun problema di intasamento, la nuova pompa sta rendendo il lavoro giornaliero della stazione di pompaggio più efficiente e privo di problemi. Inoltre, ha contribuito a garantire un risparmio energetico di oltre 30.000 kWh all'anno .
"Stiamo risparmiando denaro, consumando meno energia e abbiamo eliminato i problemi di intasamento che si verificavano in precedenza, quindi, nel complesso, sono davvero molto contento di questa nuova soluzione", ha affermato Arfman.
"Siamo molto soddisfatti delle prestazioni di questa pompa Grundfos SE gamma 56. La girante Open S-tube® ha dimostrato con successo la sua capacità autopulente".