Caso
Supporto nel dosare efficientemente antincrostante in un impianto di dissalazione nel nord dell’India
SITUAZIONE
Per affrontare i crescenti problemi di fornitura di acqua e di qualità nella regione settentrionale dell’India, la Nandesari Industries Association (NIA) ha sviluppato un proprio impianto di desalinizzazione a Vadodara. Permionics, un pioniere della tecnologia a membrana e del trattamento dell’acqua in India, è stato responsabile della progettazione, costruzione e funzionamento attuale dell’impianto.
Il progetto ha una capacità produttiva di 12 milioni di litri al giorno (MLD) ed è altamente automatizzato, inclusi SCADA e monitoraggio remoto. Grundfos ha fornito tutte le soluzioni di pompaggio per l’impianto di desalinizzazione, un fattore decisivo per supportare un futuro incremento della capacità di 5 MLD.
SOLUZIONE
Il pretrattamento chimico è un passo importante per l’intero processo di desalinizzazione, in quanto consente all’impianto di incrementare significativamente l’efficienza e, quindi, produrre meno concentrato per un ulteriore smaltimento.
L’acqua filtrata chimicamente condizionata viene pompata attraverso pompe multistadio in un impianto a membrana ad osmosi inversa (RO) di due stadi per ottenere un recupero ottimale. Per rendere l’acqua del permeato ottenuta dalle membrane RO adatta alla maggior parte dei settori e ad un uso ultra puro, Permionics era interessata a una soluzione che potesse migliorare ulteriormente le sue operazioni già altamente ottimizzate e adattarsi al cambiamento rapido e costante della qualità dell’acqua.
RISULTATO
Permionics e Grundfos hanno collaborato all’implementazione di Smart Filtration Suite, in particolare dell’algoritmo SmartRO incentrato sull’ottimizzazione del dosaggio di antincrostante. Le sue caratteristiche principali includono un controllo analitico di normalizzazione dei dati unificato, nonché
un controller e un ottimizzatore dell’antincrostante che funzionano in modalità automatica. SmartRO si è occupata di gestire autonomamente il setpoint ottimale di dosaggio di antincrostante piuttosto che un dosaggio costante fisso. Inoltre, il consumo energetico delle pompe ad alta pressione è diminuito quando si dosava a 1 L/h invece di 4 L/h.
I risultati dimostrano che funziona
Molti dei nostri clienti hanno ottenuto risparmi significativi con Smart Filtration Suite. Leggi qui le loro storie.