Slučaj

Kada je Krakov arena puna, evo što radi iza kulisa

The right choice of systems and devices makes one tend to forget about repair work.
Krystian Sobota, Director of Technical Services, Tauron Arena, Kraków, Poland

To je jedna od najvećih europskih unutarnjih arena. Svjetlosno osvjetljena zgrada koja izgleda kao svemirski brod ugošćuje koncerte, klizanje, ekstremne sportove, borilačke vještine, sajmove i još mnogo toga u blizini centra Krakova, Poljska. Tauron Arena Kraków otvorena je 2014.

Direktor tehničke službe Krystian Sobota pokriva puno terena svaki dan. Sve što se tiče udobnosti ili sigurnosti ljudi u areni - topla i hladna voda, ventilacija, klima uređaj, toplina, sigurnost, protupožarna, otpadne vode - to je njegov posao.

"Kada je arena puna sa 15,000 posjetitelja, suočavamo se s različitim izazovima", kaže on. "Naš tehnički tim je odgovoran za rad svih crpnih sustava, uključujući i one osnovne, koji osiguravaju hladnu i toplu vodu, odgovarajuću ventilaciju ili klimatizaciju." Kada su ispunjena i stajaća mjesta, dvorana se može ispuniti sa 22,000 ljudi.

"Sva točeća mjesta moraju biti dostupne za vrijeme prekida, tako da je najbolji izbor crpki izuzetno važan. Naši gosti trebali bi biti u mogućnosti iskoristiti cijele sustave vode i grijanja. "

Efficient pumps keep Kraków's arena sustainable and comfortable for thousands of fans.

Rješenje

Prilikom pokretanja projekta, dizajneri su tražili koje će crpke biti najprikladnije, kaže Krystian Sobota. "Odabrali su, po mom mišljenju, najbolje crpke na tržištu." Oni uključuju Multi Hydro-E uređaj za povišenje tlaka, MAGNA3 optočne crpke i TPE3 crpke, među ostalim proizvodima. "Grundfos crpke omogućuju nam postizanje odličnih rezultata uz istovremeno uštedu na struji i prostoru."

Sobotov tim koristi Grundfos GO mobilnu aplikaciju na tabletima za brzo praćenje crpke i upravljanje podacima.

"Sustav za nadzor je vrlo koristan", kaže on. "To uključuje vezu sa sustavom upravljanja zgradom i lokalnim upravljačkim sustavom koji se temelji na mobilnim aplikacijama. Aplikacije omogućuju izravno očitavanje tehničkih parametara crpke. To nam, zauzvrat, štedi značajno vrijeme i energiju, što je bitno za cjelokupni rad dvorane. "

The Hydro Multi-E Booster set ensures pressure in the water supply throughout the huge arena - also when it is filled with 22,000 guests.

Ishod

Kada je arena puna, sve samo mora raditi. "Grundfos crpke su jedine crpke na svijetu koje pružaju i kompletne specifikacije i tehničke parametre kako bi se osiguralo da svi vodeni i HVAC sustavi rade ispravno", kaže on.

Dodaje da korištenje Grundfos crpki osigurava znatne uštede energije, posebno tijekom velikih događaja, koji zahtijevaju učinkovito i održivo korištenje vode. "Korištenje Grundfos crpki uvelike ograničava potrošnju energije, štedi našu tvrtku znatan trošak i smanjuje troškove održavanja. Pravilan izbor sustava i uređaja čini da se ne može zaboraviti na popravke, i uvelike omogućava učinkovitu praksu održavanja", kaže Krystian Sobota . "Kada koristite Grundfos crpke, jedino što se traži je povremena provjera sustava."

Ostali povezani slučajevi

Pročitajte srodne priče kupaca koji su također imali koristi od Grundfos rješenja.

Srodne primjene

Pronađite aplikacije iz Grundfosa koje se odnose na ovu temu.

Srodni proizvodi

Pronađite proizvode Grundfosa koji se odnose na ovu temu.