FAQ
Question : Quelles pompes sont utilisées pour le pompage distribué Grundfos
Réponse :
Le pompage distribué Grundfos est rendu possible grâce à nos pompes connectées qui assurent une distribution intelligente et optimale de l'eau réfrigérée à toutes les unités terminales.
Pour alimenter chaque unité terminale, nous avons utilisé notre gamme MAGNA3 comme circulateurs à bobines. Le MAGNA3 est à rotor noyé, c'est-à-dire que le circulateur et le moteur forment une unité complète sans garniture mécanique, avec entraînement à vitesse variable et moteur IE5 vous fournissant un produit à haut rendement énergétique et ne nécessitant aucune maintenance. Le MAGNA3 est livré avec tous les algorithmes de régulation nécessaires pour moduler le débit d'eau réfrigérée lorsque la charge thermique du bâtiment évolue, en utilisant un capteur de température externe pour maintenir une température constante en entrée ou en sortie.
Pour les pompes primaires, nous sommes en mesure de réduire considérablement la puissance nominale de pompage (kW) puisqu'elles n'ont plus qu'à faire circuler l'eau du côté primaire jusqu'au découpleur. Nous vous recommandons d'utiliser notre gamme de pompes en ligne TPE avec moteurs IE5 et variateur de fréquence intégré. L'avantage de ces pompes est qu'elles ne nécessitent pas d'alignement et qu'elles sont parfaitement équilibrées, ce qui donne une plus longue durée de vie à la garniture mécanique.
Informations complémentaires :
Les solutions de pompage distribué remplacent les plus grandes pompes centralisées et les vannes de régulation de débit consommatrices d'énergie par des pompes intelligentes plus petites placées à chaque étage du bâtiment. Vous réalisez ainsi des économies d'énergie conséquentes et profitez d'un climat intérieur plus confortable.