FAQ
Question : Quand la MQ démarre-t-elle ?
Réponse :
La MQ est équipée d'un capteur de débit interne et d'un capteur de pression externe. Tous deux peuvent démarrer la MQ lorsque de l'eau est extraite. La pompe démarre lorsque : le débit est supérieur à 0,07 m³/h ou la pression est inférieure à 2 bar.
Informations complémentaires :
Améliorez vos connaissances
Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.