FAQ
Question : Quelle est la demande en eau du système de chauffage ?
Réponse :
La directive VDI 2035 partie 1 est en vigueur depuis 2005 et la directive VDI 2035 partie 2 depuis 2009. Ces directives représentent les règles reconnues de la technologie. Les progrès techniques continus, les améliorations des performances ainsi qu'une optimisation énergétique font que les tolérances vis-à-vis de la conception des générateurs et circulateurs de chauffage modernes sont plus faibles que par le passé. Ces avancées techniques ont entraîné une augmentation de la demande de liquide pompé dans le système, comme défini par la norme VDI 2035.
Informations complémentaires :
Améliorez vos connaissances
Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.