FAQ

Question : Qu'est-ce qu'une courbe de performance ?

Réponse :

La puissance électrique de la pompe représente ses besoins en alimentation dans les conditions de fonctionnement présentes. La puissance nominale du moteur, comprenant le facteur de fonctionnement, doit être égale ou supérieure aux besoins en alimentation de la pompe. Si les besoins en alimentation de la pompe sont supérieurs à la puissance nominale du moteur, ce dernier consomme plus de courant que prévu. Cela crée une surchauffe du moteur et peut l'endommager.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.