FAQ

Question : Que signifie la force descendante dans une pompe immergée et quelle en est la cause ?

Réponse :

Une force descendante est une force dirigée vers le bas qui agit sur la roue ou l'arbre de la pompe pendant son fonctionnement. Pour la plupart des pompes et moteurs, une force descendante doit toujours être présente pendant leur fonctionnement. Cependant, une force descendante trop importante peut aussi causer des problèmes, si la pompe fonctionne à un point de consigne à faible débit et fournit ainsi une pression de refoulement élevée par exemple. Un tel fonctionnement prolongé peut endommager le palier axial du moteur. Un débit de refroidissement insuffisant peut aussi faire surchauffer la pompe et le moteur.

Pour éviter ces problèmes, la pompe doit fonctionner dans la plage de débit prescrite. Les courbes des pompes immergées Grundfos représentent la plage de débit autorisée sous la forme d'une ligne continue, la plage de fonctionnement non autorisée étant indiquée en pointillé.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.