FAQ

Question : Quelles sont les exigences attendues d'un circulateur pour bouclage d'eau chaude sanitaire domestique ?

Réponse :

  • Les pièces du circulateur en contact avec l'eau doivent être en matériaux résistant à la corrosion. L'eau comporte des molécules d'oxygène et de sels qui sont agressifs pour les pièces métalliques.
  • Les performances hydrauliques du circulateur doivent être choisies en fonction des besoins réels des installations. En raison du faible débit requis, un bouclage ECS domestique ne nécessite pas de circulateur puissant. Surdimensionner un circulateur entraînerait des dépenses inutiles, du bruit et, si la circulation fonctionne 24h/24 et 7j/7, une corrosion de la tuyauterie.
  • Commande automatique. L'inconvénient d'une installation de bouclage ECS réside dans les pertes d'énergie thermique. Toutefois, il est possible d'atténuer considérablement ce phénomène en réduisant les périodes de fonctionnement du bouclage. Le fonctionnement du circulateur sur un mode intelligent de régulation automatique permet d'atteindre cet objectif sans réduire le confort.

Informations complémentaires :