Recherche et informations
Transducteurs de pression
Un transducteur de pression, ou capteur de pression, est installé dans un système de chauffage, de refroidissement ou de ventilation. Un transducteur de pression mesure la pression à un point spécifique dans un système et la convertit en un signal qui peut être lu par un instrument, par exemple une résistance, une inductance ou une capacitance.
L'utilisation du signal
Parfois, le signal est directement utilisé pour la mesure et le réglage. Sinon, le transducteur peut être connecté à un émetteur, qui convertit le signal en un signal de tension ou d'intensité variable, 0-10 V ou 4-20 mA, respectivement. Ces plages de signaux sont utilisées avec une grande variété de régulateurs de système GTB.
La mesure de la pression est utilisée dans le cadre de la surveillance du système ou pour contrôler les pompes/ventilateurs afin d'atteindre la pression requise à un moment donné.
Différents types
Il existe différents types de transducteurs de pression disponibles :
- Un transducteur de type capacitif agit comme un condensateur dans lequel une plaque du condensateur est une membrane sensible à la pression. Parce que la distance entre les plaques du condensateur est variable, sa capacité l'est aussi.
- Un transducteur à jauge de contrainte est agencé en une grande longueur de conducteur en zigzag. Lorsqu'il est compressé ou étiré, sa section transversale change et donc sa résistance aussi.
- Un capteur de pression piézoélectrique convertit la pression en signal électrique lors de la compression.
Ces différents types de transducteurs de pression s'intègrent parfaitement aux solutions de mesure et de régulation Grundfos.