Les avantages des circulateurs COMFORT pour les propriétaires
Découvrez les avantages des installations de bouclage d’eau chaude sanitaire et comment la gamme COMFORT a été développée pour fonctionner efficacement avec ces installations.
Si dès l'ouverture d'un robinet, vous obtenez de l’eau chaude sans attendre, cela signifie peut être qu'un bouclage d'eau chaude sanitaire a été prévu sur votre installation. Voyons cela de plus près.
Un bouclage ECS est une tuyauterie rajoutée entre le préparateur et le tuyau d'alimentation en eau chaude, sur laquelle une pompe spéciale fait circuler l’eau chaude lorsque tous les robinets sont fermés.
En l'absence d'un système de recirculation d’eau chaude, l’eau non utilisée dans la tuyauterie finit par se refroidir. A l'ouverture du robinet d'eau chaude, l'utilisateur devra donc attendre que toute cette eau refroidie soit remplacée par de l'eau chaude.
En règle générale, dans une maison familiale, l’attente de l’eau chaude peut durer jusqu’à deux minutes et représenter jusqu’à 37 850 litres par an rejetés dans les égouts.
La stagnation de l’eau chaude peut également conduire à des problèmes d’hygiène. Les bactéries Legionella sont connues pour prospérer dans de telles conditions. La circulation périodique d’eau à haute température est un moyen pour éviter que cela ne se produise.
C’est pourquoi de nombreux pays ont mis en place des réglementations obligeant l'installation de systèmes de recirculation d’eau chaude dans les bâtiments car il résout ces problèmes.
Pour que la recirculation de l’eau chaude fonctionne correctement, le système a besoin d'un circulateur adapté. Les COMFORT développés par Grundfos disposent de tout le nécessaire pour assurer une circulation sûre, fiable et économe en énergie. Ils sont approuvées pour l’eau potable. Les pièces en contact avec l’eau sont fabriquées en laiton et en acier inoxydable, des matériaux résistants à la corrosion pour protéger l’eau potable des réactions chimiques.
Les circulateurs fonctionnent silencieusement grâce au moteur à aimant permanent et une conception « sans arbre » du rotor. Cela permet également de fonctionner en présence d'eau dure. Les performances hydrauliques des circulateurs COMFORT sont adaptés aux maisons domestiques et garantissent une eau chaude disponible à tout moment, tout en ne consommant que 7 W.
Pour minimiser à la fois la consommation d’énergie électrique et thermique du préparateur d'eau chaude, les circulateurs COMFORT disposent de quatre modes de commande intelligents pour limiter le temps de fonctionnement sans sacrifier le confort des utilisateurs.
Le circulateur COMFORT peut fonctionner en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il obligerait le chauffe-eau à maintenir la température élevée donc à consommer de l'énergie. Le mode de contrôle de la température de COMFORT T active la circulation uniquement lorsque la température de l’eau dans la boucle tombe en dessous d’une certaine valeur. Par rapport à un fonctionnement en continu, c'est une réduction des ressources énergétiques d’environ 25 %. La combinaison d’une minuterie et d’un mode de contrôle température du COMFORT TDT peut réduire encore plus les pertes d’énergie thermique en éliminant la circulation d’eau chaude pendant les périodes où elle n’est pas nécessaire, comme la nuit ou lorsque les occupants de la maison sont au travail.
La plus importante réduction de l’énergie thermique du bouclage peut être obtenue avec le mode AUTOADAPT du COMFORT TA. Le circulateur apprend rapidement les habitudes d’utilisation tout au long de la journée, en faisant la différence entre le matin, le soir et les périodes d’inactivité telles que les vacances. En moyenne, il peut réduire les pertes caloriques d’environ 67 % par rapport à une circulation constante.
Résumons les avantages. Les circulateurs ECS COMFORT aident à :
- gagner jusqu’à 2 minutes d'attente de l’eau chaude,
- économiser jusqu’à 37 850 litres d’eau par an,
- et prévenir la formation de dépôts et de légionelles dans l’eau... tout en minimisant la consommation d’énergie.