Mikä pumppu kannattaa valita?

Katso, miten löydät sopivan pumpun tehtävään kuin tehtävään.

Markkinoilla on valtava valikoima erilaisia pumppuja, ja siksi ei ole aina helppo löytää juuri omaan käyttökohteeseen sopivaa vaihtoehtoa. Tässä moduulissa tutustumme tavallisten kotitalouksien erilaisiin käyttökohteisiin ja kerromme, mitä pumppuja näissä käyttökohteissa kannattaa käyttää.

Ensin on kuitenkin tärkeää mainita, että pumppausta koskevat lait vaihtelevat maittain, joten kaikki tämän moduulin esimerkit eivät välttämättä päde omalla alueellasi. Aloitetaanpa. Ensimmäisenä tutustumme kylmän veden paineenkorotukseen. Tätä käytetään, kun päävedenjakelun tuottama paine ei riitä tai on alhainen. Kun näin käy, tarvitaan pumppu, jolla saadaan aikaan vaadittu virtaama ja paine.

Pienet vesiautomaatit, kuten Grundfosin SCALA2, soveltuvat tähän hyvin. Jos vesi kuitenkin tulee porakaivosta, tarvitset uppopumpun, kuten Grundfos SQ:n. Seuraavana on sadeveden uudelleenkäyttö. Sadeveden kerääminen, varastointi ja uudelleenkäyttö säästää vettä sekä vähentää asukkaan veden- ja energiankulutusta.

Sitä voidaan käyttää puutarhan kastelussa, WC:n huuhtelussa, pesukoneissa ja autonpesussa. Kyse ei siis ole juomakelpoisesta vedestä. Grundfosin SB- tai SBA-uppopumput soveltuvat sadevesisäiliöihin oivallisesti. Maanalaisiin ja muihin säiliöihin on tarjolla monia pumppuratkaisuja, kuten jet-pumppuja, uppopumppuja ja itseimeviä monijaksoisia pumppuja.

Jet-pumpuilla on erinomainen jopa 8 metrin imunostokorkeus. Ne ovat itseimeviä ja vankan rakenteensa ansiosta erittäin kestäviä. Grundfosin JP-pumppu on hyvä esimerkki jet-pumpuista. Uppopumput ovat taas lähes äänettömiä. Maanalaisessa säiliössä ne ovat myös poissa näkyvistä. Grundfosin valikoimaan kuuluu monia erilaisia uppopumppuja, kuten edellä mainitut SQ- ja SB-pumput.

Itseimevässä monijaksoisessa pumpussa yhdistyvät tehokkuus ja hiljainen käyntiääni. Grundfosin itseimevä CM-paineenkorotuspumppu on hyvä esimerkki itseimevästä monijaksoisesta pumpusta. Me kaikki tiedämme, miltä tuntuu odottaa suihkuveden lämpenemistä. LKV-kiertovesipumppu auttaa pääsemään tästä ongelmasta eroon, sillä se tuottaa asukkaille heti lämmintä vettä. LKV-kiertovesipumput eivät tarvitse korkeaa painetta tai suurta virtaamaa, ja ne mahtuvat myös melko pieneen tilaan.

Grundfosin ALPHA- ja COMFORT-sarjat soveltuvat lämminvesikiertojärjestelmiin. Viimeisenä on jätevesi. Monet luulevat kotitalouksien jäteveden vain katoavan itsestään. Ja niin se useimmissa tapauksissa tekeekin. Jos vesi kuitenkin pääsee tulvimaan, asialle on tehtävä jotakin. Ylimääräisen jäteveden hallintaan ja poistamiseen tarvitaan kotitalouksien pienpumppaamo tai tyhjennyspumppu.

Grundfosin SOLOLIFT- pienpumppaamosarja ja Grundfosin Unilift- tyhjennyspumppusarja ovat täydellisiä ratkaisuja tähän tehtävään. Tässä oli pumppujen ja käyttökohteiden peruskoulutusmoduulimme.

Katso myös muut kurssimme Grundfos ECADEMY:ssä tai siirry sivustollemme tutustumaan ratkaisuihimme ja sovelluksiimme tarkemmin. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 13 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot