Johdanto pumppujen perustyyppeihin

Katso lyhyt esittely yleisimmistä pumpputyypeistä ja niiden käyttötarkoituksista.

Eri käyttötarkoituksiin on tarjolla monia erilaisia pumppuratkaisuja. Tässä moduulissa perehdymme kahteen tärkeimpään pumpputyyppiin ja joihinkin tämän hetken yleisimmistä pumpuista. Aloitetaanpa. Keskipakopumput ovat ylivoimaisesti yleisin pumpputyyppi. Niissä nesteitä siirretään pyörimisenergialla, jonka tuottaa yleensä moottori tai sähkömoottori.

Toinen tärkeä pumpputyyppi on syrjäytyspumppu. Syrjäytyspumpuissa virtaama riippuu pumpun nopeudesta. Nämä pumput soveltuvat usein paremmin vettä sakeampien nesteiden pumppaamiseen. Nyt kun olemme tutustuneet kahteen tärkeimpään pumpputyyppiin, voimme käydä läpi joitain yleisimpiä pumppuja.

Näihin lukeutuvat: Päästä imevät pumput Inline-pumput Uppopumput Monijaksoiset pumput Jet-pumput Pumput upotetulla pesällä Annostelupumput Ja split case ‑pumput Tutustutaan niihin yksitellen. Päästä imevät pumput ovat yleisimpiä keskipakopumppuja kaikilla teollisuudenaloilla. Niitä kutsutaan päästä imeviksi pumpuiksi, koska imupiste on toisessa päässä.

Päästä imevät pumput voidaan jakaa kahteen ryhmään: kotitalouksien painejärjestelmien pieniin päästä imeviin pumppuihin ja suuriin päästä imeviin pumppuihin, joita käytetään kastelussa, vedenjakelussa ja teollisuusprosesseissa. Inline-pumpuissa imu ja poisto ovat samassa linjassa, mistä pumppujen nimitys on peräisin.

Inline-pumppuja käytetään yleisesti kiertovesipumppuna, kun putkijärjestelmän läpi virtaava vesi tulee paineistaa. Inline-pumppuja käytetään yleensä lämminvesikierrossa tai liikerakennusten jäähdytysjärjestelmissä. Kuten nimestä voi päätellä, uppopumput on suunniteltu tilanteisiin, joissa pumppu ja moottori ovat kokonaan vedessä.

Uppopumppuja käytetään sekä kotitalouksien, liikerakennusten että teollisuuden käyttökohteissa, ja niillä voi myös pumpata kiinteitä aineita sekä erilaisia nesteitä. Monijaksoisessa keskipakopumpussa yhdelle akselille on asennettu useita juoksupyöriä eli jaksoja. Monijaksoiset pumput soveltuvat vedenalaisiin porakaivoihin ja veden paineenkorotukseen tai siirtämiseen alueilla, joissa korkeuden vaihtelut ovat suuria.

Toisin kuin vakiomallin keskipakopumpuissa, jet-pumpuissa on suutin ja venturi. Vesi kulkee suuttimen läpi, nopeus kasvaa ja paine laskee, mikä saa aikaan imuvaikutuksen. Tämä ratkaisu soveltuu mainiosti enintään 6 metrin imunostokorkeuteen, mutta jet-pumppuja käytettäessä on varauduttava melko kovaan käyntiääneen.

Jet-pumppuja käytetään yleensä kotitalouksissa, esimerkiksi paineenkorotuksessa ja puutarhan kastelussa, tai pienissä liikerakennuksissa. Seuraavana ovat upotetulla pesällä varustetut pumput. Toisin kuin uppopumpuissa, näissä pelkkä pumppu on nesteessä ja moottori on ilmajäähdytteinen.

Nämä pumput soveltuvat hyvin teollisuuden käyttökohteisiin, kuten koneistukseen, pesujärjestelmiin ja lämpötilan säätöön. Seuraavana ovat annostelupumput. Annostelupumput on suunniteltu tiettyjen ainemäärien epäsäännölliseen jakeluun. Annostelupumpuissa käytetään kolmea eri pumppausmekanismia: uppomäntä-, mäntä- ja kalvopumppuja, jotka kaikki ovat syrjäytyspumppuja.

Annostelupumppuja käytetään paljon teollisuuden vedenkäsittelyprosesseissa, joissa tarvitaan kemikaalien annostelua, kuten sekoituspiiriratkaisuissa. Viimeisenä ovat split case ‑pumput. Ne eroavat päästä imevistä pumpuista siten, että niiden kotelot sekä imu- ja poistosuuttimet ovat kaikki samassa kammiossa.

Lisäksi kotelo on muotoiltu siten, että split case ‑pumput soveltuvat erinomaisesti sovelluksiin, joissa tarvitaan suurta veden virtaamaa. Tässä oli johdanto yleisiin pumpputyyppeihin. Toivottavasti olet nyt valmis sukeltamaan syvemmälle pumppuratkaisujen maailmaan. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 13 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot