Lisätietoja matalan kaivon paineenkorotuspumpun valintaan
Tutustu runkoverkosta siirrettävän veden paineenkorotukseen ja käyttökohteeseen sopivan pumpun valintaan.
Kaivoa sanotaan matalaksi, jos sen syvyys on korkeintaan 8 metriä. Kaivon yläpuolelle voi kytkeä pumpun, joka siirtää vettä asuinrakennukseen tai puutarhaan.
Kun valitset matalaan kaivoon sopivaa pumppua, tärkein tehtävä heti alkuun on miettiä pumpun asennuspaikka. Vaihtoehtoina ovat pumpun uppoasennus veteen tai kuiva-asennus. Kuiva-asennuksen etuna on vaivattomampi asennus, käyttö ja ylläpito. Tarkastelemme tässä videossa nimenomaan tätä asennustapaa.
Kuiva-asennettava pumppu sijoitetaan matalan kaivon yläpuolelle. Koska pumpussa on negatiivinen esipaine, pumpun on oltava itseimevä. Suosittelemme asentamaan pumppuun myös takaiskuventtiilin, joka estää veden valumisen takaisin kaivoon. Venttiilin voi asentaa joko pumpun tuloaukkoon tai pohjaventtiilinä kaivon pohjalle.
Matalien kaivojen pumput asennetaan usein ulos. Valitse vankkarakenteinen pumppu, joka kestää vaativiakin olosuhteita, kuten sadetta, pölyä ja suuria lämpötilan vaihteluita. Matalien kaivojen yleisinä haasteina ovat ilmakuplat ja epäpuhtaudet, joten pumpun tehokkaaseen ilmankäsittelyyn kannattaa panostaa.
Suosittelemme varustamaan pumpun myös tulosuodattimella, joka suojaa pumppua kaivoveteen pääsevältä lialta. Matala kaivo voi kuivua, jolloin pumppuvauriot ovat mahdollisia. Siksi suosittelemme valitsemaan kuivakäyntisuojalla varustetun pumpun.
Matalien kaivojen paineenkorotukseen suosittelemme Grundfosin SCALA2:sta, JP- paineenkorotuspumppua tai SCALA1:stä. SCALA1- ja SCALA2-vesiautomaatit sisältävät kuivakäyntisuojan, ja ne ovat itseimeviä sekä varustettu integroidulla takaiskuventtiilillä. Suosittelemme asentamaan ratkaisuun myös pohjaventtiilin.
Itseimevässä JP-pumpussa on hyvät ilmankäsittelyominaisuudet. Jos valitset Pressure Managerilla varustetun pumpun, se sisältää myös kuivakäyntisuojan. JP-pumppu ei kuitenkaan ole paras vaihtoehto ulkoasennukseen, ja se on asennettava esimerkiksi ulkorakennukseen tai katokseen. SCALA1:n ja SCALA2:n voi asentaa ulos.
Näistä SCALA1:llä on paremmat ilmankäsittelyominaisuudet, ja se sisältää kätevän ajastustoiminnon puutarhan kastelujärjestelmää varten.
Lue lisää Grundfosin JP-pumpuista sekä SCALA1- ja SCALA2-vesiautomaateista osoitteesta www.grundfos.fi.