8 kysymykset Edistyneille

ECADEMY-testi

29 - Introduction to temperature control

Tässä kurssitestissä on 8 kysymystä. Kysymyksiin voi vastata uudelleen milloin vain.

Sinun on vastattava oikein kaikkiin kysymyksiin läpäistäksesi testin ja viimeistelläksesi kurssin..

Aloita testi

Kysymys 1 näistä 8 Edistyneille

Which of the following isn’t one of the main benefits of the CM pump range?

Kysymys 2 näistä 8 Edistyneille

What is the ratio between the capital investment and running costs of a temperature control system?

Kysymys 5 näistä 8 Edistyneille

Which component is often ‘the weakest link’ in centrifugal pumps?

Kysymys 7 näistä 8 Edistyneille

How do you prevent pumps from malfunctioning when transporting hot water with a temperature of well above 120C°?

Kysymys 8 näistä 8 Edistyneille

How high is the suction lift of the self-priming CM pump?

Kysymys 8 näistä 8 Edistyneille

Oletko tyytyväinen vastauksiisi?

Lähetä vastauksesi saadaksesi lopullisen testituloksen.

Lähetä

Testitulokset

Onneksi olkoon. Olet läpäissyt testin ja suorittanut 29 - Introduction to temperature control

Saavutetut merkit:

Miten arvioisit juuri käymäsi kurssin?

Pyydämme arvioinnin käymistäsi kurssista. Sinun pitää olla kirjautuneena profiilillasi ennen kuin voit antaa arviosi.

Jatka kurssien käymistä Mene MyECADEMY:yn

Valitettavasti et läpäissyt 29 - Introduction to temperature control testiä tällä kertaa

Miten arvioisit juuri käymäsi kurssin?

Pyydämme arvioinnin käymistäsi kurssista. Sinun pitää olla kirjautuneena profiilillasi ennen kuin voit antaa arviosi.

Correct
Q: Which of the following isn’t one of the main benefits of the CM pump range?
A: External control
Correct
Q: What is the ratio between the capital investment and running costs of a temperature control system?
A: 1:20
Correct
Q: Which load profile will benefit the most from a demand driven control system?
A: Low flow rate with relatively few peak periods during the day.
Correct
Q: Which temperature control systems hold the greatest potential for optimisation?
A: Three way valve Regulated temperature control systems that adapts operation according to the load.
Correct
Q: Which component is often ‘the weakest link’ in centrifugal pumps?
A: Shaft seal
Correct
Q: What is the most efficient and simple way of controlling heating, cooling and refrigeration systems?
A: Intelligent pumps equipped with temperature sensors that measure the outlet temperature and signal the pump to regulate its flow accordingly – without the use of valves.
Correct
Q: How do you prevent pumps from malfunctioning when transporting hot water with a temperature of well above 120C°?
A: Equip the pump with double-shaft seals or air-cooled top.
Correct
Q: How high is the suction lift of the self-priming CM pump?
A: Up to 8 metres