- Finnish (Finland)
- Kampanjat
- New CR moves the limits
Uuden sukupolven Grundfos CR ‑pumput on suunniteltu maailmanluokan hyötysuhde ja luotettavuus edellä, ja ne on helppo räätälöidä kuhunkin käyttökohteeseen sopivaksi paketiksi.
CR 255 ‑pumppu täydentää rajoja rikkovaa CR-sarjaa
Uusi, tehokas CR 255 ‑pumppu täydentää CR-sarjaa ja mahdollistaa jopa 320 m3/h:n virtaaman yhdellä pumpulla.
Sarjan aikaisemmilla täydennyksillä, CR 185‑ ja CR 215 ‑pumpuilla, on jopa 240 m3/h:n ja 280 m3/h:n kapasiteetit, ja uuden tehokkaan tulokkaan myötä viemme maailman modulaarisimman pumppusarjan uusiin ulottuvuuksiin. Uudessa hydraulisessa rakenteessa juoksupyörät, johdesiivet, tulo‑ ja lähtöaukot sekä diffuuseri on uudistettu erinomaisen hyötysuhteen ja ylivoimaisen luotettavuuden saavuttamiseksi.
CR-sarjan pumput tarjoavat huippuluokan käyttövarmuuden, ja ne on testattu ääriolosuhteissa. Ne toimivat huippuunsa hiotun hydraulisen hyötysuhteen ansiosta erittäin energiatehokkaasti. CR-pumppuvalikoiman miljoonista mallivaihtoehdoista löydät sopivat ratkaisut lukuisiin eri käyttökohteisiin.
CR-sarjan uudet pumput CR 255, CR 215 ja CR 185 vievät suorituskyvyn jälleen uudelle tasolle. Lue alla olevan linkin kautta lisää uusien CR 255-, CR 215‑ ja CR 185 ‑pumppujen tarjoamasta lisäarvosta. Pumppujen suunnittelussa on hyödynnetty kehittyneimpiä simulointiin perustuvia prosesseja. Jokainen komponentti on hiottu huippuunsa ja testattu kenttäolosuhteissa eri puolilla maailmaa. Voit siis valita tämän sarjan pumpun prosessiisi luottavaisin mielin.
Tutustu CR-pumppusarjamme uutuuksiin lyhyellä esittelyvideolla
Tervetuloa keskustelemaan CR-pumppusarjan kattavista eduista
Haluatko tavata Grundfos-asiantuntijan ja keskustella haastavaan käyttökohteeseesi sopivan CR-pumpun valinnasta? Kerromme, kuinka saat sijoituksesi tuottamaan mahdollisimman hyvin ja hyödynnät kattavan CR-pumppusarjamme kaikki edut.
Kuinka voimme auttaa?
Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.
Aiheeseen liittyvät sovellukset
Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.
Tutustu CR-pumppuvalikoimaan tarkemmin
Grundfosin uuden sukupolven CR-pumpuissa on huippuluokan hyötysuhde ja paljon uusia ominaisuuksia, jotka parantavat pumpun käyttövarmuutta entisestään.
CR Showroom
Enter the world of the new generation CR!
The showroom is where you get a 360° view of CR multistage inline pumps.
Suurin osa paineenkorotuspumpun kokonaiskustannuksista liittyy energiankulutukseen ja huoltoon. Lue Grundfosin raportista lisätietoja paineenkorotusjärjestelmän suorituskyvyn maksimointiin.
Parempi hyötysuhde ja vähemmän käyttökatkoksia kemiantehtaalla
Yhdysvaltain keskilännessä sijaitseva tehdas halusi käyttöönsä luotettavan pumpun kemikaalituotantonsa tehostamiseksi. Tehtaaseen asennettiin CR 95 ‑pumput, jotka parantavat hyötysuhdetta ja minimoivat käyttökatkot. Pumput ovat lisäksi osoittautuneet lähes huoltovapaiksi.
Vesilaitos saavutti merkittäviä säästöjä ja erinomaisen tuotantotehon
Itävallassa sijaitseva vesilaitos valitsi käyttöönsä Grundfosin CR-pumppusarjan uutuuden: CR 95-pumpun. Pumppu varmistaa turvallisen, sekä energia- ja kustannustehokkaan vesihuollon alueen 50.000 asukkaalle. Uusi pumppu vastaa myös vesilaitoksen kunnianhimoisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Katso webinaarimme ja tutustu täydentyneeseen CR-pumppusarjaan
Katso webinaaritallenteemme monijaksoisten CR-pumppujen uudesta sukupolvesta, ja siitä miksi ne soveltuvat lukuisiin haastaviin käyttökohteisiin. Erilaisten teollisuussovellusten lisäksi webinaarissa käsitellään tämän pumpputyypin etuja ja integrointia automaatiojärjestelmiin.
Tervetuloa keskustelemaan CR-pumppusarjan kattavista eduista
Täytä alla oleva lomake, niin otamme sinuun yhteyttä.
Pyyntösi on lähetetty onnistuneesti
Henkilökuntamme tarkistaa pyyntösi ja ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Kiitos markkinointiviestiemme tilaamisesta! Saat Grundfosilta jatkossa räätälöityä tietoa viimeisimmistä uutisista, työkaluista, tuotteista, sovelluksista, tapahtumista ja tarjouksista.
Voit sillä välin tutustua tietosuojailmoitukseemme, jos haluat lukea tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta.
Voit myös koska tahansa perua suostumuksesi, jos sinusta siltä tuntuu.