Guías técnicas
¿Cómo integras MIXIT en tu sistema de automatización?
Un sistema de gestión de edificios (BMS) o sistema de automatización de edificios (BAS) te permite controlar, monitorizar y optimizar sistemas en tu edificio (entre ellos, clima, iluminación, suministro eléctrico, extinción de incendios, seguridad, etc.). La actualización CONNECT te ofrece la posibilidad de conectar tu MIXIT a un BMS/BAS mediante el Fieldbus integrado (BACnet y Modbus).
Ventajas de agregar MIXIT a tu BMS
MIXIT se integra fácilmente gracias a la conectividad integrada y al controlador de temperatura incorporado que solo necesita una conexión para todo el sistema. Te permite acceder a mucha información útil que dota al sistema de más inteligencia.
Ventajas:
- Se integra fácil y rápidamente con una sola conexión.
- No requiere subcontroladores, ya que MIXIT es un controlador de temperatura inteligente.
- Facilita la optimización energética gracias a los más de 100 puntos de datos.
- Su funcionalidad de emergencia integrada evita las paradas por avería.
Grundfos EICA: la herramienta de selección inteligente para técnicos de EICA
La herramienta Grundfos EICA brinda a los técnicos de EICA información detallada y pertinente sobre la integración de bombas en sistemas SCADA y BMS mediante la comunicación de datos.
¿Quieres obtener más información sobre MIXIT?
¿Tienes más preguntas sobre MIXIT o quieres ayudar a desarrollar una aplicación MIXIT? Rellena el formulario y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo pronto.
¿Cómo podemos ayudarte?
Si quieres ampliar tus conocimientos sobre MIXIT y aprender a usarlo en tu sistema, elige tu área de interés: