Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Por qué se enciende y apaga rápidamente la bomba MQ?

Respuesta:

Puede que la línea de aspiración presente fugas o que el agua contenga aire. Compruebe si el sistema de prevención de reflujo está presente en la línea de aspiración y está funcionando correctamente. Es posible que la precarga del depósito de presión no esté configurada correctamente. La presión previa debe ser de 1,7 - 1,7 bar. Solicite la ejecución de tales tareas a un especialista.

Información adicional:

Sigue aprendiendo

Descubre cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lee las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busca en la sección de Conocimiento para obtener más material de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más.