Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Qué da lugar al sobrecalentamiento de un motor?

Respuesta:

Debido a los procesos de diseño y fabricación modernos, los motores actuales suelen alcanzar temperaturas superiores a las que alcanzaban los motores en el pasado. En la práctica, la superficie de algunos motores modernos puede alcanzar temperaturas de hasta 90 °C (194 °F). No obstante, la vida útil de tales motores es igual (e incluso, en algunos casos, superior) a la de los motores antiguos. El desarrollo de altas temperaturas superficiales no representa, necesariamente, un síntoma de funcionamiento incorrecto. Sin embargo, si el motor se calienta demasiado durante el funcionamiento, la situación podría tener diferentes orígenes:

Causas eléctricas: Defecto o exceso de tensión, corriente trifásica asimétrica o disminución de la resistencia de aislamiento.

Impactos medioambientales: Temperatura ambiente elevada, carencia de ventilación o ventilación deficiente, o gran altura de instalación (baja densidad del aire).

Causas mecánicas: Demasiados ciclos de arranque y parada, caudal demasiado alto o demasiado bajo, alta resistencia a la rotación debido a daños en la bomba, alta viscosidad o densidad del medio bombeado, o atasco u obstrucción de la bomba. 

Motores sumergibles: Mismas causas eléctricas y mecánicas ya mencionadas. Pero además en el caso de los motores sumergibles, una circulación de fluido inadecuada a lo largo del motor puede provocar que este se caliente. En tanques y grandes masas de agua es necesario usar una camisa de refrigeración.

Puede encontrar más precauciones de seguridad y solución de problemas en el manual de instalación.

Información adicional:

Sigue aprendiendo

Descubre cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lee las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busca en la sección de Conocimiento para obtener más material de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más.