Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Qué es la recirculación de agua caliente sanitaria?
Respuesta:
La recirculación de agua caliente sanitaria es una solución muy utilizada en sistemas de tuberías para suministrar agua caliente instantánea a instalaciones, como grifos y duchas, mediante la circulación de agua caliente por las tuberías de agua caliente.
Información adicional:
En un sistema sin recirculación de agua caliente, el agua caliente que se queda en la tubería entre el calentador de agua y las instalaciones se enfría. Al abrir el grifo, hay que vaciar el agua del sistema antes de que llegue agua caliente nueva al grifo. Según el tamaño de la tubería, esto puede tardar hasta dos minutos, o incluso más en instalaciones grandes.