Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Cómo afecta la densidad y viscosidad de un medio al rendimiento de una bomba?
Respuesta:
A menos que se especifique lo contrario, las curvas incluidas en la documentación suministrada por Grundfos se especifican para la densidad y viscosidad del agua a una temperatura de 20 °C (gravedad específica = 1 y viscosidad = 1). Puede que sea necesario ajustar el rendimiento de la bomba si la densidad y viscosidad del medio bombeado difiere de la densidad y viscosidad del agua a una temperatura de 20 °C (gravedad específica = 1 y viscosidad = 1).
Para realizar cálculos para la bomba, el medio en cuestión puede configurarse y utilizarse en nuestro programa de dimensionamiento.
Información adicional:
Sigue aprendiendo
Descubre cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lee las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busca en la sección de Conocimiento para obtener más material de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más.