P+F

Pregunta: ¿Qué resolución de datos puede proporcionar la plataforma?

Respuesta:

La resolución de datos estándar es de un punto de datos por minuto y los paquetes de datos se envían cada cinco minutos desde la pasarela de comunicaciones a la nube. Si se produce una alarma o evento parecido, el paquete de datos se envía al instante.

Información adicional:

Conexión para una visibilidad total de todos tus activos, reduciendo al mínimo el tiempo de parada y los costes operacionales. Todo esto con una integración simple. Grundfos Connect te permite monitorizar, gestionar alertas y controlar de manera remota tus equipos instalados desde cualquier lugar, en cualquier momento.