Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cuáles son los requisitos de una bomba de recirculación de agua caliente?

Respuesta:

  • Las piezas de la bomba expuestas al contacto con el agua deben estar fabricadas con materiales anticorrosivos. El agua corriente es una fuente constante de oxígeno disuelto y sales, que son sustancias agresivas para las piezas metálicas.
  • El rendimiento hidráulico de la bomba debe elegirse de forma que se adecúe a las necesidades reales del sistema. Debido a los bajos requisitos de caudal, la recirculación de agua caliente no requiere una bomba potente. El sobredimensionamiento de una bomba puede dar lugar a gastos innecesarios, ruido y, con una circulación continua 24/7, el deterioro acelerado de las tuberías.
  • Control automático. Un sistema de recirculación de agua caliente aporta muchas ventajas, pero también implica una mayor pérdida de calor. No obstante, esta pérdida puede mitigarse notablemente reduciendo los tiempos de funcionamiento. Usar la bomba en modos de control inteligentes permite alcanzar este objetivo sin sacrificar el confort.

Información adicional: